Une protection contre l’ignition est essentielle pour le raccordement électrique d’un capteur de pression avec protection contre les explosions. Il ne s’agit pas nécessairement de celui dont les exigences sont les plus strictes. Cela s’applique, par exemple, aux transducteurs de pression UHP de la série WU de WIKA. Ils ont été conçus pour être utilisés dans la production de semi-conducteurs.
La protection contre les explosions est une mesure de sécurité indispensable. En effet, les substances nécessaires à la fabrication comprennent des gaz hautement inflammables. Il y a donc un risque de formation d’une atmosphère explosive.
Concept de protection contre les explosions
Les transducteurs de pression UHP destinés à de tels process doivent être conçus avec la sécurité correspondante. En plus de leur petite taille et de leurs raccordements process spécifiques, les modèles WUC-1x et WU-2x ont un concept complet de protection contre les explosions. Le marquage des instruments fournit des informations à ce sujet :
- II 3G Ex ec ic IIC T6/T5/T4 Gc X
Les abréviations qui y figurent signifient, de manière plus détaillée :
| II 3G : | Groupe d’équipement 2 (tous les domaines sauf l’exploitation minière), peut être utilisé dans la zone 2 (atmosphère Ex rare et de courte durée). |
| Ex ec ic : | Types de protection contre les incendies « ec » (sécurité accrue) et « ic » (sécurité intrinsèque ; zone 2). « Ex ec » a remplacé le type de protection contre l’allumage « Ex nA » (sans étincelle) depuis le début de 2022. Toutefois, cela n’affecte pas le concept Ex des instruments. |
IIC : | Groupe d’explosion (ici : gaz, énergie d’allumage résistive de 40 µJ, convient pour l’hydrogène/acétylène). |
T6/T5/T4 : | Classes de température. T6, l’exigence la plus élevée, correspond à une température de surface maximale admissible dans l’environnement Ex < 85 °C (température de surface maximale du WUC-1x et du WU-2x : 40 °C). |
Gc : | « Niveau de protection de l’équipement (EPL) pour la zone 2 selon IEC 60079-0 |
X : | Les exigences spécifiques qui sont énumérées dans les instructions d’utilisation (par exemple, le connecteur correspondant approprié). |
« ec » est le premier type de protection contre les incendies
On remarque que le marquage contient deux types de protection contre les incendies. Cependant, un seul d’entre eux est pertinent pour le raccordement électrique : le mode de protection le plus élevé. Dans le cas des capteurs de pression de la série WU, c’est le type Ex ec (Ex nA jusqu’en 2022) qui est mentionné en premier et non le type Ex ic, plus strict. Ceci est également visible dans les valeurs de raccordement de la fiche technique et du mode d’emploi. Seule la spécification de la tension d’alimentation maximale UN = 30 V, qui est également indiquée dans le certificat IECEx, est pertinente ici.
Que signifie la classification « Ex ic » ?
Elle s’applique uniquement au potentiomètre du transducteur. Le composant résistif possède un circuit à sécurité intrinsèque et peut donc être réglé pour corriger la dérive du zéro pendant le fonctionnement. Dans leur forme générale, les modèles WU ne nécessitent pas de circuit à sécurité intrinsèque. Cependant, ils ne doivent jamais être déconnectés du circuit pendant le fonctionnement ou en présence d’une atmosphère Ex.
Note
Vous trouverez de plus amples informations sur les transducteurs de pression UHP WUC-1x et WU-2x sur le site Web de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.