Un développement durable pour l’avenir : WIKA s’attaque à cette tâche de manière collaborative, énergique et créative, dans le monde entier et avec un succès croissant. Le premier « Sustainablity Challenge » en est une preuve impressionnante. Treize filiales ont participé à ce défi avec un total de 29 projets. Quatre sites ont été récompensés lors de la réunion des directeurs de filiales qui s’est tenue au siège de Klingenberg, en Allemagne.
L’équipe en charge du développement durable chez WIKA a fait appel à tous pour participer au défi. Les filiales ont pu soumettre des projets dans trois domaines : l’environnement, les affaires sociales et la gouvernance. La réponse a dépassé les attentes de l’équipe. L’éventail des projets allait des installations LED, d’une journée de la santé aux investissements dans l’e-mobilité.
Les lauréats du défi sur le développement durable
Un jury a présélectionné six projets pour la cérémonie de remise des prix. Parmi ces propositions, le conseil d’administration a ensuite sélectionné les trois gagnants du « Sustainability Challenge » : les filiales en Inde (Ghaziabad), en Pologne et aux Etats-Unis (Lawrenceville). Pour les remercier de leur engagement, WIKA sponsorisera un événement d’équipe, comme un événement sportif suivie d’un dîner. La filiale brésilienne a reçu un prix spécial pour sa promotion accrue sur le thème du social. Pour WIKA, cependant, tous les projets de ce type sont une victoire. Ils jouent un rôle important pour rendre l’entreprise plus durable et plus résistante aux crises.
- WIKA USA : Réduction impressionnante de la consommation d’eau de 76 %

Le nouveau système de lavage des pièces est extrêmement économique.
WIKA USA a lancé un projet d’économie d’eau sur son site de Lawrenceville. La mesure la plus efficace est un nouveau système de lavage des pièces. Ce système réduit la consommation annuelle d’eau pour le process de nettoyage de 3,3 millions de litres à 72 000 litres. La quantité économisée pourrait alimenter 4 700 personnes par an en eau potable. Toutes ces mesures combinées ont permis à Lawrenceville de réduire sa consommation d’eau d’un pourcentage impressionnant de 76 %.
- WIKA Pologne : Nouveau process de récupération de l’hélium

WIKA Pologne récupère 70 % de l’hélium.
L’hélium est utilisé pour divers tests d’étanchéité. Cependant, ce gaz noble est coûteux à l’achat. C’est pourquoi WIKA Pologne a développé un process de récupération de l’hélium dans la station d’essai – avec un succès remarquable : La proportion d’hélium recyclable est actuellement de 70 %. Grâce à ce cycle, moins d’hélium s’échappe dans l’atmosphère. Dans le même temps, la filiale a réussi à raccourcir le cycle d’essai de 50 à 35 secondes.
- WIKA Inde : Réduction des émissions, emballage en pâte à papier et économie de l’eau douce

WIKA Inde encourage la réduction des émissions.
Les projets de WIKA Inde à Ghaziabad visent principalement à réduire les émissions. Le site a, par exemple, changé son approvisionnement en gaz, passant du GPL au PNG, plus respectueux de l’environnement. De plus, une installation photovoltaïque d’une puissance de 485 kWp fournit de l’énergie sans émissions. En ce qui concerne l’emballage des produits, les employés optent désormais pour des solutions fabriquées à partir de pâte à papier plutôt que de matériaux synthétiques. Un autre projet porte sur l’utilisation prudente de l’eau douce. La filiale en fait la promotion par le biais de stations d’épuration des eaux usées, par exemple, ainsi que par l’utilisation de l’eau de pluie.
- WIKA Brésil: Magasin d’occasion pour le personnel et tri des déchets

La boutique de vêtements d’occasion est bien accueillie par le personnel
WIKA Brésil s’adresse à l’ensemble du personnel avec ses projets de développement durable. Depuis 2021, la filiale gère un magasin d’occasion de vêtements sous la devise « It was mine & now it’s yours » (C’était à moi et maintenant c’est à toi). Tout ce qui n’est pas récupéré par les employés est donné à une ONG régionale. Jusqu’à présent, 876 kg de vêtements ont été collectés pour cette cause. WIKA Brésil a également introduit le tri des déchets et a incité les employés à participer à un concours amusant pour le lancement de cette action. Dans la lutte contre le changement climatique, la filiale a donné l’exemple avec une campagne de plantation d’arbres impliquant les employés.
Note
Vous trouverez de plus amples informations sur le développement durable chez WIKA sur notre site. Vous pouvez également télécharger notre rapport sur le développement durable. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.