Dans le monde de la mesure des process industriels, la précision des mesures de niveau est d’une importance vitale. Les détecteurs de niveau jouent un rôle crucial à cet égard, car ils permettent de contrôler et de surveiller les liquides dans un réservoir de manière optimale. Dans cet article de blog, nous allons examiner de plus près deux types de détecteurs de niveau : les éprouvés détecteurs à flotteur et les innovants détecteurs de niveau à lames vibrantes.

Deux types de détecteurs de niveau

 

Détecteur à flotteur : un instrument polyvalent et fiable

  • Les détecteurs à flotteur sont considérés comme des instruments de mesure précis pour les niveaux de remplissage des liquides. Leur champ d’application couvre un large éventail d’industries. Ils sont notamment réputés pour leur précision, leur résistance à la mousse et à la viscosité du fluide, ainsi que pour leur rentabilité et leur absence de maintenance.
    L’un des principaux avantages des détecteurs à flotteur est la possibilité d’intégrer jusqu’à quatre points de commutation dans un seul instrument. Cette flexibilité en fait une solution idéale pour les applications complexes nécessitant plusieurs points de contrôle. De plus, des sondes de température telles que Pt100 peuvent être logées à l’intérieur du tube de guidage du détecteur à flotteur pour mesurer simultanément la température du process.

Détecteur de niveau à lames vibrantes : Détection compacte du niveau limite dans toutes les positions

  • Les détecteurs de niveau à lames vibrantes offrent une conception compacte particulièrement adaptée à la surveillance des niveaux limites à l’intérieur des tuyauteries. L’un de leurs principaux avantages est qu’ils ne dépendent pas de la position de montage.
    Cela facilite leur installation et leur adaptation à différentes applications. Les détecteurs de niveau à lames vibrantes sont particulièrement appréciés pour la surveillance des pompes en marche à sec, car ils peuvent être facilement intégrés dans différents systèmes grâce à leur taille compacte et à leur polyvalence.

 

Conclusion – Utilisation des détecteurs de niveau

Avec l’introduction des détecteurs de niveau à lames vibrantes, le monde de la mesure de niveau chez WIKA est devenu encore plus polyvalent – en particulier en ce qui concerne les détecteurs de niveau. Les détecteurs à flotteur restent toutefois une option fiable et précise pour les applications nécessitant une surveillance et un contrôle précis des liquides. Les détecteurs de niveau à vibration seront principalement utilisés dans le domaine de la surveillance des pipelines.

Remarque
Vous trouverez de plus amples informations sur nos détecteurs à flotteur ou nos détecteurs de niveau à lames vibrantes TLS-S, TLS-C et TLS-H sur le site Internet WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.