La mesure de l’humidité dans les équipements de transmission isolés au gaz SF6 est essentielle. C’est pourquoi WIKA a amélioré les performances du capteur GDHT-20 pour cette industrie. Le transmetteur, qui fournit également des valeurs pour la densité, la pression et la température du gaz, mesure désormais le point de rosée/de gel avec une précision de ±2 K.

L’humidité, avec la densité, est le paramètre crucial pour évaluer l’état du gaz SF6 utilisé. Le GDHT-20 surveille en permanence sa teneur dans le gaz. Les informations issues de la surveillance en ligne constituent les données d’entrée d’une analyse de tendance en aval. Plus la mesure de la densité et de l’humidité sont précises, plus cette analyse sera précise.

Maintenance prédictive en remplacement d’intervalles de maintenance régulières

Le capteur modèle GDHT-20 est un instrument tout-en-un pour la surveillance en ligne des installations de transmissions isolées au SF6. Il fonctionne avec trois capteurs de température (en rouge), un capteur de pression (en bleu) et un capteur d’humidité (en jaune).

L’analyse montre à l’opérateur quand le SF6 atteindra un état critique et quand des mesures correctives doivent être prises. Par conséquent, les travaux de maintenance ou le traitement du gaz ne sont entrepris que lorsqu’une action est réellement nécessaire. La maintenance prédictive remplace ainsi la séquence d’intervalles de maintenance réguliers qui était auparavant nécessaire pour éviter les risques écologiques et de sécurité.

Un excès d’humidité dans le compartiment gaz est l’un de ces risques. Dans les anciennes installations, l’humidité augmente principalement en raison de la perméabilité à travers les matériaux d’étanchéité. Dans les installations plus récentes, il s’agit généralement d’une conséquence de l’humidité restant sur les surfaces métalliques ou dans les matériaux d’isolation lors de l’assemblage du réservoir, en raison d’une évacuation incomplète avant le remplissage initial avec du SF6.

Une teneur en humidité excessive entraîne des produits de réaction corrosifs qui peuvent endommager les composants internes et réduire la durée de vie de l’équipement. Si de telles substances s’échappent, cela génère des risques supplémentaires pour la santé des personnes.

 

Paramètres de mesure de l’humidité du SF6

La mesure de l’humidité du SF6 est donc indispensable. Dans la plupart des cas, le point de rosée ou de gel est utilisé comme paramètre. Il s’agit de la température à laquelle l’humidité de l’air commence à se condenser. Dans le cas du SF6, le point de rosée atmosphérique spécifié par la norme IEC 60376 est de -36 °C.

La précision du GDHT-20 de ±2 K pour la mesure de l’humidité est validée au point de gel avec un standard de référence valide au niveau international. Toutefois, l’instrument de mesure peut également être configuré pour d’autres paramètres (point de rosée, ppmv, ppmw et humidité relative). La nouvelle version du capteur se caractérise également par une plus grande flexibilité d’application. Le GDHT-20 est désormais adapté à la surveillance de la densité des gaz isolants alternatifs N2, CF4, O2, CO2 et 3MTM NovecTM 4710.

 

Note
Vous trouverez de plus amples informations sur le capteur GDHT-20 sur le site Web de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Vous pouvez également en savoir plus sur l’expertise de WIKA en matière de SF6 dans la vidéo suivante :



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.