Une société d’énergie soupçonnait que certains thermocouples de peau dans ses unités de traitement n’étaient pas précis, mais elle ne savait pas lesquels. Le centre de test R&D de WIKA à Houston a identifié les sondes en question et a conseillé le client sur le capteur et le modèle à installer lors de son prochain cycle de révision.

Le centre R&D de WIKA à Houston dispose d’un four de cuisson grandeur nature qui reproduit fidèlement les conditions du process, ce qui le rend idéal pour tester différents capteurs de température dans diverses configurations sans devoir interrompre les opérations dans une raffinerie en activité. Un client a récemment découvert les avantages de telles capacités.

 

Problème : quels capteurs et quelles installations sont les plus précis ?

Une entreprise du secteur de l’énergie s’inquiétait de ses capteurs de température, dont chacun donnait une lecture différente de la température. Quelle était la cause de ces différences de précision ? Etait-ce l’installation des capteurs, les capteurs eux-mêmes, ou une combinaison des deux ?

Les ingénieurs et les responsables de l’entreprise voulaient valider les performances de divers capteurs dans des conceptions particulières afin de pouvoir installer la configuration la plus optimale lors de la prochaine révision (TAR). Cependant, ils ne voulaient pas effectuer les tests dans leurs propres installations, car cela aurait entraîné un arrêt coûteux des opérations de la raffinerie. Ce qu’il leur fallait, c’était un four de taille normale pour effectuer ces tests.

La solution : Le centre d’essai à service complet de WIKA

 

L’unité de traitement grandeur nature et entièrement fonctionnelle de WIKA est consacrée aux essais d’instruments et à la recherche et au développement.

Après avoir entendu parler de l’unité de WIKA qui peut simuler les conditions de process des fours à grande échelle, la société énergétique nous a contactés et nous a fait part de ses besoins.

Depuis que le centre de R&D de Houston a été mis en service en 2019, WIKA a testé et validé la précision d’une variété de capteurs de température, tels que le thermocouple Tefracto-Pad® tubeskin. Notre équipe était impatiente de relever un autre défi et a travaillé en étroite collaboration avec l’entreprise pour décider lesquels des capteurs et des assemblages à tester, ainsi que tous les différents paramètres et conditions qui donneraient les résultats les plus précis.

 

Résultat : Une rotation efficace et productive

Après des mois de planification, les essais en direct ont été réalisés en moins d’une semaine au centre de R&D de Houston. Ensuite, WIKA a publié un rapport détaillé contenant des données, des images de l’installation, des résultats du balayage IR et des mesures à prendre. La société d’énergie a été ravie de nos résultats, car elle dispose désormais de données concluantes pour étayer ses soupçons. Nous continuons à travailler avec le client et des installations sont prévues pour le prochain TAR.

 

WIKA, votre partenaire pour des tests complets de capteurs

Pour les entreprises de l’industrie pétrolière et gazière, WIKA ne se contente pas de concevoir et de fabriquer une gamme complète de thermocouples à tube, de thermocouples multipoints, de thermomètres à résistance et de doigts de gant.
Nous pouvons également tester et valider une grande variété de capteurs de température, quelle qu’en soit la source. Contactez-nous pour plus d’informations sur les capacités du centre de R&D, sur notre programme innovant de surveillance complète des fours (FCMP) pour une sécurité et une efficacité accrues, et sur les autres moyens par lesquels WIKA peut vous aider à tirer le meilleur parti de votre prochaine révision de réacteur.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.