Les pressostats différentiels jouent un rôle central dans la surveillance et le contrôle. Un fabricant de systèmes de filtration pour l’industrie des process utilise les pressostats WIKA modèle DE avec un manifold intégré.
Cette solution a été choisie pour deux raisons : d’une part, la qualité de la technique de mesure et, d’autre part, le raccordement direct des deux parties de l’ensemble de mesure à l’aide de connexions normalisées.
WIKA fabrique le pressostat différentiel et les manifolds correspondants conformément à la norme internationale IEC 61518. Ainsi, les pressostats et les manifolds ont des raccords de pression avec un entraxe de 54 mm.
Un assemblage est donc possible sans adaptateurs, tuyaux ou coudes supplémentaires. Le nombre de points de fuite potentiels est ainsi réduit au minimum. Cette propriété augmente à son tour la fiabilité du process, ce qui est d’une importance considérable dans les applications avec des fluides critiques.
Surveillance de tous les systèmes de filtration avec un seul système de mesure

Ensemble de mesure WIKA composé d’un pressostat différentiel modèle DE et d’un manifold à 3 voies modèle IV31 : Grâce aux connexions standardisées des deux parties du système (entraxe de 54 mm), le nombre de points de fuite potentiels est réduit au minimum.
Lors de la recherche d’une solution de mesure appropriée, le fabricant de systèmes de filtration a constaté qu’il n’était pas obligatoire de combiner l’instrument de mesure et la vanne d’instrumentation avec une précision millimétrique et sans avoir besoin d’un adaptateur. Grâce à la combinaison de WIKA, il est désormais possible de surveiller les installations de filtrage avec un seul système de mesure, dans un design spécifique au client ou à l’industrie.
Différentes fonctions sont attribuées à la surveillance. Si une valeur limite définie est atteinte, le pressostat différentiel émet un signal d’avertissement, par exemple : Le filtre est colmaté et une intervention est nécessaire. L’instrument peut également déclencher un process de nettoyage automatique ou passer à un filtre propre. La version DPDT avec deux microrupteurs permet quant à elle de remplir deux fonctions simultanément – par exemple, envoyer un signal d’alarme et commuter sur le filtre redondant. Avec cette variante, il est également possible de configurer un microrupteur comme sauvegarde de l’autre.
Pressostat différentiel avec deux soupapes de surpression intégrées
Le pressostat différentiel DE contribue également à la fiabilité des process par sa construction. Il intègre deux soupapes de surpression qui assurent la pression statique sur les membranes et protègent ainsi l’élément de mesure contre les dommages.
Les manifolds du dispositif de mesure (3 voies ou 5 voies) fixés au commutateur maintiennent le process étanche, via les deux vannes d’arrêt, si l’instrument de mesure doit être retiré pour des travaux d’entretien ou de recalibrage. La soupape de compensation empêche toute surpression unilatérale.
Les manifolds à 5 voies offrent également la possibilité de purger les deux côtés de la pression.
WIKA propose un montage de qualité
A la demande du client, WIKA assemble de manière experte les instruments de mesure, tels que le pressostat différentiel et le manifold approprié. Un tel raccordement d’instruments est soumis à un test d’étanchéité et livré prêt à l’installation.
Remarque
Vous trouverez plus d’informations sur le pressostat différentiel modèle DE et les manifolds à 3 et 5 voies (respectivement modèles IV30 et IV31 et modèles IV50 et IV51) sur le site web de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.
Vous pouvez également en savoir plus sur les vannes d’instrumentation dans la vidéo suivante :