Le montage sur séparateur DSSA11SA avec IO-Link permet aux entreprises de l’industrie alimentaire d’effectuer des mesures de pression intelligentes.


La solution de mesure WIKA répond aux exigences élevées des normes d’hygiène. Elle soutient également la recherche de l’amélioration continue et la numérisation des process. Le montage sur séparateur DSSA11SA peut être facilement adapté aux besoins spécifiques de l’application grâce à sa compacité, au capteur puissant et à d’autres caractéristiques. Il peut être utilisé pour la surveillance de la pression ou comme commutateur électronique PNP/NPN pour le contrôle des process.

Système hygiénique et compact de montage sur séparateur pour l’industrie alimentaire

Le montage sur séparateur a une conception compacte impressionnante. Il permet une installation peu encombrante, même dans des lieux de mesure exigus.
Le raccord clamp (TRI-CLAMP®) permet un raccordement simple et hygiénique au process. Grâce à la prise en compte globale du système, la conception du système de mesure, certifiée 3-A et EHEDG, présente également les conditions requises pour une utilisation dans des process stériles ainsi que dans des process NEP et SEP.

 

Surveillance et diagnostic simples via IO-Link

Le montage sur séparateur DSSA11SA est doté d’une interface de communication IO-Link, très répandue dans l’industrie alimentaire. Il peut donc être intégré dans des machines intelligentes.
Le système dispose également de fonctions de diagnostic permettant de surveiller l’état de l’instrument afin de garantir des résultats de mesure précis sur le long terme. Les informations sont affichées sous forme d’un aperçu de l’état de l’instrument – défaut, pression ou température trop élevée ou trop basse.
Une configuration externe des propriétés est également possible via IO-Link.

 

Maintenance plus rapide et plus pratique grâce à l’affichage multicolore de l’état du système

Le montage sur séparateur peut également être équipé d’un affichage d’état par LED à 360°.
Celui-ci fournit des informations visuelles sur l’état du capteur et permet ainsi une détection des erreurs et un dépannage aussi intuitifs que rapides.
Lors de la maintenance, une fonction de clignotement via IO-Link permet de localiser clairement le montage sur séparateur. Cela évite les confusions et accélère la maintenance.

 

Réglage des points de commutation en fonction des besoins

Pour utiliser le DSSA11SA comme un ou deux interrupteurs PNP/NPN, WIKA propose un préréglage des points de commutation. Cependant, les points de commutation peuvent également être configurés sur place.
Cela se fait soit via IO-Link, soit à l’aide de la fonction « Teach ». Indépendamment du système de bus (de terrain) utilisé, les informations peuvent être échangées jusqu’au niveau du terrain via un protocole sériel sur une ligne de signal existante.

Remarque
Sur le site Internet WIKA, vous trouverez de plus amples informations sur le montage sur séparateur DSSA11SA avec IO-Link, ainsi que sur d’autres solutions de mesure pour l’industrie alimentaire. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider. 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.