Technologie de mesure dans les compresseurs

La technologie de mesure utilisée dans les compresseurs tend à se développer de plus en plus. Et pour cause. L’équilibre entre l’augmentation des besoins en air comprimé et la réduction de la consommation d’énergie dépend également, dans une large mesure, de l’utilisation intelligente des instruments de mesure. Les données ainsi obtenues sont utilisées à la fois pour augmenter l’efficacité des machines et pour planifier la maintenance préventive. Les longs temps d’arrêt et les coûts qui en découlent sont ainsi évités.

Principe de fonctionnement des compresseurs

Les compresseurs sont des machines qui augmentent la pression d’un gaz en réduisant son volume. Les compresseurs aspirent l’air de l’environnement. Ils le compriment ensuite à l’aide de pistons (compresseurs à piston) ou de vis sans fin (compresseurs à vis). L’air comprimé est utilisé dans diverses applications : Pour entraîner des moteurs, des machines et des outils, pour nettoyer des pièces, pour gonfler des pneus, dans les pneumatiques ou comme air respirable pour les pompiers et les plongeurs. La pression de l’air comprimé augmente au fur et à mesure qu’il est poussé dans un récipient (le réservoir ou la cuve d’air d’un compresseur). Avec l’augmentation de la pression de l’air, sa température augmente également. Avec les compresseurs refroidis à l’huile, l’huile du compresseur se réchauffe également.

Une technologie de mesure pour un fonctionnement optimal

La technique de mesure fait partie intégrante des compresseurs modernes. Du simple manomètre, qui indique à l’utilisateur le niveau de la pression fournie, aux capteurs de pression électroniques et aux pressostats. Des thermomètres mécaniques et électriques ou des thermostats permettent d’utiliser le compresseur de manière optimale, sans le surchauffer. Les capteurs de niveau, quant à eux, assurent l’évacuation automatique du condensat.

 

Technologie de mesure dans les compresseurs

Technologie de mesure dans les compresseurs – exemple, compresseur à vis

 

1: Entrée d’air – Pression
2: Entrée d’air – Température
3: Sortie de l’étage de compresseur – Pression
4: Sortie de l’étage du compresseur – Température
5: Réservoir d’air comprimé – Pression
6: Réservoir d’air comprimé – Niveau
7: Sortie d’air comprimé – Pression
8: Sortie d’air comprimé – Température

 

 

 

Tout réuni en un seul point

Avec l’augmentation des techniques de mesure et la diversité des technologies dans le domaine des compresseurs, le nombre de fournisseurs possibles augmente également de façon constante. Rationaliser à quelques fabricants avec une large gamme de produits peut aider à garder une vue d’ensemble et à réduire les coûts.

WIKA propose à ses clients tous les instruments de mesure nécessaires réunis en un seul point. Des manomètres et pressostats pour compresseurs à piston aux solutions électroniques pour le contrôle de la pression, de la température et du niveau de remplissage des compresseurs à vis, en passant par les thermostats avec homologation UL. Un grand nombre de nos instruments de mesure sont homologués UL. Même si cela n’est pas nécessaire pour tous les instruments, cela facilite la mise en service sur site. Des audits réguliers effectués par UL prouvent également la qualité constante des produits et de la fabrication.

Note
Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes solutions de mesure que nous vous proposons pour la construction de machines sur le site de la WIKA. N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur WIKA habituel pour toute demande.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.