Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

La surveillance de la pression à haute température est un besoin de mesure exigeant. Cela nécessite un séparateur à membrane spécialement conçu à cet effet. Un exploitant de raffinerie de pétrôle a sélectionné le séparateur WIKA modèle 990.45 pour mesurer la pression dans une nouvelle installation de viscoréduction.

La viscoréduction (« rupture de la viscosité ») est un process de craquage thermique. Il réduit la viscosité du pétrole résiduel et augmente ainsi le rendement des distillats moyens de plus grande valeur. Les installations correspondantes dans les raffineries chauffent les résidus lourds issus du traitement du pétrole brut à environ 450 °C sous pression. L’obtention du degré de conversion souhaité dépend d’un contrôle précis de la température de fonctionnement et de la pression.

Le contrôle de la pression à haute température nécessite un système de mesure avec des capillaires.

Le modèle 990.45 de WIKA est conçu pour des températures allant jusqu'à 450 °C.

Le séparateur modèle 990.45 de WIKA permet de raccorder des manomètres et des transmetteurs de process à des process à haute température.

Le process nécessite une surveillance continue de la pression à haute température. Les instruments de mesure conventionnels ne sont pas adaptés à une utilisation à des températures allant jusqu’à 450 °C. Le raccordement au process doit donc être réalisé à l’aide d’un séparateur spécial tel que le modèle WIKA 990.45. La membrane interne et les autres pièces en contact avec le fluide sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité.

En raison des températures élevées, le séparateur à membrane et l’instrument de mesure sont généralement reliés par un capillaire flexible. Cette extension de la distance entre le raccordement au process et l’instrument de mesure est nécessaire pour assurer la lecture. Le liquide de transmission du système est une huile de silicone haute température.

Le séparateur protège l’instrument de mesure raccordé non seulement des effets thermiques, mais aussi des dépôts et de la contamination liés au process. C’est pourquoi l’utilisateur a opté pour une version avec orifice de rinçage intégré. Cela permet de gagner du temps lors du nettoyage de la membrane du séparateur lorsqu’un système de mesure est monté

Montage sur séparateur avec manomètre intégré et compatibilité « Ex h »

Pour l’instrumentation des 28 points de mesure pour la surveillance de la pression à haute température, l’exploitant de la raffinerie a opté pour le manomètre WIKA modèle 233.50 en diamètre 160. Le boîtier est rempli de liquide, ce qui le rend résistant aux vibrations et aux charges de pression dynamiques. Lorsqu’il est assemblé avec le séparateur modèle 990.45, l’opérateur dispose d’un système de mesure d’une classe de précision 1,0. De plus, il répond aux exigences de protection contre l’inflammation « Ex h » dans les catégories d’équipement 2G et 2D.

Remarque
Vous trouverez de plus amples informations sur le séparateur haute température modèle 990.45 et le manomètre modèle 233.50 sur le site WIKA (également disponible dans la boutique en ligne de WIKA). Avec le séparateur, il est possible de raccorder à la fois un manomètre ou un transmetteur de process. Sur notre site web, vous trouverez un aperçu d’autres solutions de mesure pour l’industrie du pétrole et du gaz. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.