Les balances manométriques, ou balances de pression, existent depuis longtemps et sont les premiers instruments auxquels on pense lorsqu’on parle d’étalons primaires de pression.

Pendant des années, les balances manométriques ont été considérées comme l’étalon de référence pour l’étalonnage des instruments de mesure de pression et des calibrateurs de pression. La confiance dans ces instruments est due à leur principe de mesure basé sur l’unité SI et à l’idée que l’absence de composants électroniques améliore leur précision de mesure. Cependant, cet aspect même fait de la balance de pression un instrument encombrant à utiliser, avec des poids externes lourds à manipuler et des calculs environnementaux distincts à effectuer.

Ceci est particulièrement vrai pour les étalonnages de pression absolue ou de vide. Dans les balances manométriques traditionnelles, le mode vide est obtenu en évacuant la chambre qui contient les masses externes. Ce process nécessite de recharger les masses et de rétablir le vide requis pour chaque point de mesure.

Un premier pas vers la résolution de ces problèmes a été le développement d’une balance manomètrique avec chargement automatique des masses. Cet instrument est généralement équipé d’un mécanisme de chargement qui fonctionne en synergie avec un contrôleur externe ou interne pour déterminer la charge de masse optimale pour chaque point de mesure. La masse est alors automatiquement chargée sur l’ensemble piston-cylindre pour calculer la pression. Cependant, ces systèmes ont généralement un encombrement plus important que les balances conventionnelles et n’incluent pas encore les calculs environnementaux distincts nécessaires pour corriger la pression calculée.

La balance de pression digitale modèle CPD8500

La solution optimale à tous ces problèmes serait une balance digitale qui éliminerait le chargement externe des masses sur le piston-cylindre, réduirait l’encombrement et compenserait en interne la pression calculée en tenant compte de tous les facteurs environnementaux et locaux, tout en conservant les normes de précision primaires des balances de pression.

La balance de pression digitale modèle CPD8500

C’est exactement ce que fait la balance de pression numérique CPD8500 !

Elle combine le principe de mesure fondamental des balances de pression basé sur les unités SI (système international d’unités) et permet d’appliquer cette force à une cellule de charge interne pour générer une pression. Elle mesure également les paramètres environnementaux tels que la pression atmosphérique, l’humidité et la température, ainsi que des facteurs tels que la gravité locale et le vide à la source, afin de calculer la valeur de la pression sans avoir recours à un équipement externe.

Grâce aux progrès technologiques, les balances manométriques actuelles peuvent être numérisées, ce qui réduit les ressources et le temps nécessaires pour effectuer un étalonnage primaire de la pression.

Remarques

Vous trouverez plus d’informations sur WIKA, ainsi qu’un aperçu de nos produitssecteurs et services, sur notre site web. Vous pouvez également découvrir une large gamme d’instruments de mesure standard dans notre boutique en ligne WIKA. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d’information.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.