Bien que la mesure de la pression relative soit suffisante pour la plupart des applications industrielles, il est parfois nécessaire d’utiliser un instrument qui affiche la pression absolue, car cette lecture ne fluctue pas en fonction de l’altitude ou des conditions météorologiques.

Lors du choix d’un manomètre, l’une des principales considérations est le type de pression à mesurer : pression relative, pression absolue ou pression différentielle.
Il est relativement facile de déterminer quand il faut mesurer la pression différentielle, car les manomètres DP sont utilisés pour contrôler la différence de pression appliquée entre deux points. Ces points peuvent être :

  • Les deux côtés d’un filtre, pour contrôler son état.
  • Avant et après une plaque d’orifice, pour mesurer le débit d’un liquide.
  • La différence entre un point haute pression et un point basse pression dans un récipient hermétique, pour mesurer le niveau de liquide.

Ce qui peut s’avérer plus difficile, c’est de décider s’il faut utiliser un instrument qui mesure la pression relative ou la pression absolue.

Comparaison entre la pression relative et la pression absolue

La pression est généralement mesurée en quantifiant la déformation d’un élément sensible, dont un côté est exposé à une pression de référence et l’autre en contact avec le fluide du process. Si la pression de référence est la pression atmosphérique (également appelée pression ambiante, pression de l’air et pression barométrique), la mesure est appelée pression manométrique ou pression relative.

Si le côté référence du capteur est soumis à un vide, la valeur mesurée est appelée pression absolue. En d’autres termes, la pression relative est mise à zéro par rapport à la pression atmosphérique 1 bar au niveau de la mer) tandis que la pression absolue est mise à zéro par rapport à la pression du vide (0 bar).

Comparaison entre la pression relative et la pression absolue

Dans le graphique à droite, si la pression appliquée est de 7 bar, un manomètre indiquera 7 bar tandis qu’un manomètre de pression absolue indiquera 8 bar absolu.
Ainsi:

  • Un manomètre affiche uniquement la pression appliquée (supérieure ou inférieure à la pression atmosphérique).
  • Un manomètre absolu affiche la pression atmosphérique + la pression appliquée.

L’unité de mesure de pression typique est le bar (ou le psi dans les pays utilisant les unités impériales comme les pays anglo-saxons). Cette désignation correspond généralement par défaut à la pression relative. La pression absolue doit être indiquée en bar abs (bar absolu) ou psia (psi absolu) dans les pays anglo-saxons. Quelle que soit l’unité utilisée, les manomètres absolus WIKA ont la mention « pression absolue » imprimée sur le cadran.

 

Quand utiliser un manomètre relatif ou un manomètre absolu ?

La pression atmosphérique fluctue en fonction de la température, de l’humidité et de l’altitude. Pour les applications de pression qui ne sont pas affectées par les variations de la pression atmosphérique, il convient d’utiliser un manomètre standard. Ces applications comprennent la pression hydraulique, la pression pneumatique et la pression hydrostatique.

En revanche, il convient d’utiliser un manomètre absolu lorsque les variations de température, d’humidité et d’altitude doivent être prises en compte dans la mesure. Il s’agit notamment des applications suivantes

  • Les applications aéronautiques et aérospatiales
  • Laboratoires de recherche, scientifiques et d’étalonnage
  • Emballage sous vide dans l’industrie alimentaire, l’industrie des boissons et l’industrie pharmaceutique

Idéales pour contrôler la limite supérieure du vide, les manomètres absolus sont référencés par rapport à un vide parfait. Cette référence peut être soit un élément de capsule à l’intérieur du manomètre, soit une chambre étanche au gaz entre le média et le manomètre.

 

Manomètres de pression absolue WIKA

Pour garantir des mesures correctes et l’intégrité des process de haute précision, utilisez un manomètre de pression absolue de haute qualité qui correspond aux conditions de votre application.

Manomètre absolu avec élément à membrane

Manomètre absolu avec élément à membrane

Pour mesurer la pression absolue de gaz humides, de liquides ou de fluides agressifs, il faut utiliser un manomètre absolu dont la référence de vide est isolée de l’élément sensible.

Le modèle 532.5X, un type spécialisé de manomètre à membrane, est un manomètre absolu en acier inoxydable avec des plages aussi basses que 0 … 20 mmHg absolu jusqu’à 0 … 20 bar abs et avec une sécurité élevée en cas de surcharge.

L’élément à membrane est situé sous une chambre de référence sous vide. Lorsque le gaz ou le liquide se déplace le long de la tige et pénètre dans la chambre du fluide, il dévie la membrane, ce qui pousse le soufflet qui déplace l’aiguille de l’instrument.

Pour une fonctionnalité supplémentaire, WIKA associe le manomètre absolu 532.5X à des contacts de commutation pour la surveillance et le contrôle des pompes à vide, des machines d’emballage et des applications qui doivent déterminer la pression de vapeur dans les liquides. Le modèle APGT43 est notre manomètre absolu 532.54 intégré à un capteur électronique pour la transmission du signal. Baptisé intelliGAUGE®, cet appareil combine une sortie de signal mA et V avec un affichage mécanique local qui reste lisible en cas de coupure de courant.

Des solutions de pression intelligentes pour les applications industrielles

En plus de ces manomètres absolus de haute qualité, WIKA offre également une gamme de manomètres numériques, de capteurs de pression et de transmetteurs de pression qui peuvent mesurer la pression absolue.

Nous comprenons qu’avec toutes les variables qui entrent en jeu dans la sélection des instruments de pression, il peut être difficile de décider lesquels conviennent à votre application particulière. Pour des conseils personnalisés, contactez les spécialistes de la pression chez WIKA.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.