WIKA India soutient la construction d'un nouveau bâtiment scolaire dans le village de Kesnand, près du site de la filiale à Pune. Le projet permet à l'école primaire Zilla Parishad d'agrandir considérablement ses locaux. Le bâtiment crée de l'espace pour 200 …
Général
Les pompes : au cœur des installations municipales de traitement des eaux
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireDans une station d'épuration municipale, diverses pompes acheminent l'eau depuis les étapes de prétraitement jusqu'à la distribution. Différentes applications nécessitent différents types de pompes, en fonction des exigences du système, de la pression de …
Transmetteur de process en ligne ! la nouvelle innovation pour la surveillance de la pression
Pierre Forestier | Général, Pression, ProduitsLe transmetteur de process en ligne DMSU22SA de WIKA ouvre un nouveau chapitre pour la surveillance de la pression dans les applications sanitaires. L'instrument robuste avec la certification EHEDG et le marquage 3-A augmente la fiabilité du process et réduit la …
Rendez-vous chez WIKA avec le groupe de travail NAMUR pour la mesure de pression et de température
Betty Pic | Général, Le monde WIKALe groupe de travail 3.11 (pression et température) de la NAMUR était invité chez WIKA. La NAMUR est une association internationale d'utilisateurs de technologies d'automatisation et de numérisation dans l'industrie des process. Le groupe de travail NAMUR a …
Une mesure de pression sûre pour la production de chlore
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa mesure de la pression joue un rôle central dans la production de chlore, qui est un process critique pour la sécurité. En effet, le chlore est très réactif et peut donc facilement déclencher des explosions en combinaison avec des substances organiques. Il est …