Il existe de nombreuses raisons d'utiliser des thermomètres électriques avec un temps de réponse court : optimisation du rendement, utilisation plus efficace de la plage de travail d'un process, prévention de la surcharge thermique du milieu de traitement. Mais …
Général
Comment l’ensemble des thermocouples multipoints dans les unités d’amines augmentent la production et préviennent les pannes
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes unités d'amines sont essentielles au fonctionnement des raffineries et des usines chimiques. Si une unité tombe en panne à cause de la corrosion, de la condensation, de la formation de mousse ou d'un autre problème, la productivité et la sécurité de …
Le rôle vital de la température dans les colonnes d’amines pour le traitement du gaz naturel
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa fonction d'une unité d'amines est d'éliminer les composés sulfurés et le dioxyde de carbone indésirables du gaz naturel brut avant qu'il ne soit vendu et utilisé. Un contrôle adéquat de la température joue un rôle crucial dans la capacité de la solution …
Surveillance flexible de la pression dans le traitement du plasma sanguin
Pierre Forestier | Applications, GénéralLe traitement du plasma sanguin en tant que matière première pour toute une série de médicaments impose des exigences complexes en matière de surveillance de la pression. Pour l'instrumentation nécessaire, un fabricant pharmaceutique recherchait une solution …
WIKA certifié selon la norme nucléaire ISO 19443
Benjamin Besset | Général, Savoir-faireL'utilisation civile de l'énergie nucléaire est un marché important. Afin de mieux se positionner au niveau mondial en tant que partenaire de solutions sur ce marché, WIKA s'est donc fait certifier conformément à la nouvelle norme de gestion de la qualité, ISO …