Que ce soit dans l'industrie chimique, dans les entreprises pétrochimiques ou dans le traitement du pétrole brut et du gaz naturel, de nombreux process contiennent du méthane, qui nuit également au climat par le biais d'émissions fugitives. Le système de …
Général
Abrogation de la directive CE79/2009 pour les véhicules à hydrogène : Impact sur les capteurs de pression
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireConformément au contrat vert européen, l'UE s'est engagée à être neutre sur le plan climatique d'ici à 2050. À cette fin, d'ici à 2030, les émissions de CO2 doivent être réduites de 55 % par rapport à 1990. Les systèmes alternatifs de …
Plage de température et limite de température : La différence
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLe premier terme décrit une section et le second sa limite. En y regardant de plus près, je dois cependant conclure que les deux mots expriment finalement la même chose en ce qui concerne les températures : L'étendue et la limite sont définies par une valeur …
Production de pesticides : haute sécurité avec 2 systèmes de mesure de pression.
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes exigences élevées imposées aux pesticides et à leur production se reflètent également dans la mesure de la pression dans le process. Un client de WIKA a donc complété l'instrumentation électronique pour la surveillance de la pression par une deuxième …
Equipement d’une usine de gaz de synthèse avec des thermocouples à longue durée de vie
Pierre Forestier | Applications, GénéralDans une usine de gaz de synthèse du Texas, les thermocouples des unités d'oxydation partielle duraient en moyenne trois mois avant de tomber en panne. Mais après avoir adopté le thermocouple en platine TC84 de WIKA avec tube de protection en saphir, l'installation …