La technologie de mesure utilisée dans les compresseurs tend à se développer de plus en plus. Et pour cause. L'équilibre entre l'augmentation des besoins en air comprimé et la réduction de la consommation d'énergie dépend également, dans une large mesure, de …
Général
Contacts d’alarme : Lorsque les manomètres commutent
Stéphane Peyrache | GénéralLes instruments mécaniques de mesure de pression avec contacts d'alarme intégrés offrent deux fonctionnalités dans un seul appareil. L’action de mesurer la pression est réalisée sans avoir besoin d'une alimentation électrique externe et offre ainsi toujours un …
Polyvalent et robuste, indestructible et personnalisé. Pourquoi les capteurs de pression A-10 et S-20 sont-ils si populaires ?
Philippe Bertrand | GénéralElément incontournable dans l’industrie, le capteur de pression permet dans de nombreuses applications de minimiser les temps d’immobilisation des équipements, de simplifier les process et de gagner en productivité. Le marché offre un large choix, alors …
La vie est remplie de chiffres et de mesures
Sandrine Beaufils | Général, Le monde WIKAC'est un chiffre sur le réveil qui me dit quand je dois me lever. Par exemple aujourd'hui, un jeudi parfaitement ordinaire. La semaine est déjà bien avancée et je suis donc fatigué. Mais rien de tout cela n'est d'aucune aide, et parce que chaque matin ce petit …
Intégration de capteurs – Remarques sur la mécanique et la CEM
Philippe Bertrand | Général, Pression, Produits, Savoir-faireLors de l'intégration de capteurs de pression et de modules de capteurs de pression, il y a quelques points à prendre en compte en matière de mécanique et de protection CEM : La conception du module capteur est différente en fonction de la configuration de …