WIKA prouve la précision du Tefracto-Pad®, en instance de brevet : un ensemble innovant d’assemblages de thermocouples de peau qui offre des performances fiables même en cas de flux thermique important.
Des lectures précises de la température des tubes dans les fours, permettent aux industries de transformation de maximiser l’efficacité des réacteurs sans sacrifier la durée de vie des tubes ou la sécurité opérationnelle. À cette fin, nos spécialistes de la mesure de température cherchent continuellement des moyens d’améliorer les performances de nos assemblages thermocouples. Notre dernier produit est le Tefracto-Pad® (modèle TC59-T), qui offre un niveau de précision que l’on ne trouve pas dans les sondes de peau comparables.
Validation de la précision de l’assemblage de thermocouples de peau Tefracto-Pad® de WIKA
WIKA prend au sérieux les tests de ses instruments de mesure. C’est ainsi que nous pouvons garantir la précision de nos capteurs de température. Dans notre centre de R&D de Houston, nous avons soumis une série de capteurs à des conditions de fonctionnement variables. Les données montrent que seul le Tefracto-Pad® reste stable en présence de flux de chaleur élevés.
Pour nos tests, tous les échantillons étaient des thermocouples neufs courants dans l’industrie. Nous les avons ensuite exposés à de multiples itérations de conditions de fonctionnement, y compris une variété de flux de chaleur, afin de vérifier la répétabilité. Ce process de test rigoureux a montré que chaque échantillon s’écartait de la température réelle d’au moins ±12°C (Figure 1). Plus le flux thermique est important, plus l’écart de température est élevé. Ces tests reproduisent les conditions du début de la mesure (SOR = Start of Run) à la fin de la mesure (EOR = End of Run), ou d’un four facile à un four plus difficile.
Mais lorsque le Tefracto-Pad® (figure 2, points de données en vert) a été exposé aux mêmes conditions, il est resté le plus proche de la température réelle – ne s’écartant que de quelques degrés, voire pas du tout. Il est prouvé que la sonde de peau WIKA est nettement plus précise que les autres modèles disponibles sur le marché.
Un thermocouple d’une précision constante et élevée
Notre ensemble de thermocouples doit sa précision et sa stabilité à une variété de facteurs. Les ingénieurs de WIKA ont optimisé tous les aspects de ces capteurs, des dimensions et de l’emplacement du capteur, aux matériaux et au process de fabrication.
WIKA est votre partenaire commercial offrant un service complet
Nous ne nous contentons pas de concevoir et de vendre des sondes thermocouples de qualité supérieure. WIKA est réputé dans le monde entier pour son service client complet. Lorsque vous vous associez à nous, nos techniciens hautement qualifiés, vous accompagnent à chaque étape du process :
– Personnalisation du Tefracto-Pad® pour la taille de votre tube et les conditions de votre four.
– Mise en service de l’équipement, y compris la supervision, l’installation et les travaux de soudure.
– Service après-vente d’analyse, d’inspection, de dépannage et de réparation.
Un assemblage de thermocouples plus précis signifie une plus grande efficacité et une meilleure rentabilité pour nos clients. Pour les applications en amont, en milieu et en aval, nous proposons également un portefeuille complet de solutions de mesure, telles que nos instruments de mesure de pression, de débit et de contrôle de niveau.
WIKA, fournisseur unique d’instruments de mesure précis et fiables pour les industries de transformation.