Calibrazione dei balometri

L’étalonnage des balomètres est essentiel pour une mesure correcte des flux d’air, de la pression et de la température. Il joue un rôle clé pour garantir que ces environnements respectent les normes de sécurité et d’efficacité. En effet, dans le domaine de la gestion de la qualité de l’air, en particulier dans des environnements nécessitant un contrôle strict tels que les salles blanches, les hôpitaux et les systèmes HVAC, la précision des instruments de mesure est cruciale.

De plus, un étalonnage correct de ces équipements ne garantit pas seulement la conformité aux réglementations, mais optimise également les performances énergétiques des systèmes de ventilation, réduisant ainsi les coûts opérationnels et assurant un environnement sain.

Environnements contrôlés tels que les salles blanches, les hôpitaux et les systèmes HVAC

Dans des espaces hautement contrôlés tels que les salles blanches, les hôpitaux et les systèmes HVAC, la qualité de l’air est un facteur critique.

Les salles blanches, par exemple, sont utilisées dans des secteurs tels que la pharmacie, la biotechnologie et l’électronique, où même les plus petites particules peuvent affecter la sécurité et la qualité des produits. Dans les hôpitaux, maintenir un flux d’air contrôlé est vital pour éviter la propagation des infections et garantir un environnement sûr pour les patients et le personnel. Les systèmes HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) sont essentiels pour maintenir un environnement sûr et confortable dans les bâtiments industriels et commerciaux, en régulant la température et la qualité de l’air.

Dans tous ces environnements, les systèmes de ventilation et de filtration doivent fonctionner à un niveau optimal, et pour le garantir, l’utilisation d’instruments de mesure précis tels que les balomètres est indispensable. Une mesure incorrecte pourrait compromettre la santé des personnes et la sécurité des produits.

Les balomètres comme instruments de mesure

Un balomètre est un instrument conçu pour mesurer le flux d’air dans les systèmes HVAC et autres environnements contrôlés. Il fonctionne en capturant l’air qui circule à travers une grille de ventilation et en mesurant le volume et la vitesse du flux.

Les balomètres sont utiles pour vérifier la bonne distribution de l’air dans les bâtiments commerciaux et industriels, ainsi que dans des installations critiques telles que les hôpitaux et les salles blanches. Ils jouent également un rôle essentiel dans l’évaluation des performances des systèmes de ventilation, garantissant leur efficacité opérationnelle.

Étant donné que la mesure précise du flux d’air est essentielle pour garantir la sécurité, les économies d’énergie et la conformité aux réglementations, l’étalonnage des balomètres périodique devient indispensable. Sans l’étalonnage des balomètres, les mesures peuvent être inexactes, entraînant des déséquilibres dans le flux d’air, des problèmes de confort thermique et une demande énergétique accrue.

Étalonnage des balomètres certifié


L’accréditation pour l’étalonnage des balomètres signifie respecter les normes internationales, en particulier la norme EN ISO 14644, qui fixe les exigences pour la classification de la propreté de l’air dans les salles blanches et les environnements contrôlés. Pour les entreprises opérant dans des secteurs où la qualité de l’air est vitale, disposer de balomètres étalonnés dans un laboratoire accrédité est essentiel pour plusieurs raisons :
 

  • Précision et Fiabilité : Garantit l’exactitude des mesures de flux d’air, essentielles pour le bon fonctionnement des systèmes de ventilation et le contrôle de la qualité de l’air.
  • Conformité aux Normes Mondiales : Assure que les process et les équipements respectent les normes de qualité internationales, protégeant à la fois les personnes et les process sensibles.
  • Performance et Durabilité : Améliore les performances et prolonge la durée de vie des instruments de mesure en les maintenant étalonnés et en bon état.

Dans un environnement où la précision est essentielle, l’étalonnage des balomètres accrédité n’est pas seulement une option, c’est une nécessité pour garantir la sécurité et les performances continues des systèmes de ventilation.

Grâce à notre laboratoire situé à Barcelone, WIKA est devenu l’un des rares fournisseurs de ces services en Espagne et en Europe accrédités par l’ENAC (équivalent de l’ACCREDIA en Italie et du COFRAC en France) pour l’étalonnage des balomètres selon la norme ISO/IEC 17025:2017.

La capacité d’étalonnage de ce certificat ENAC couvre des équipements avec une plage de 40 m³/h à 4500 m³/h, en aspiration et en soufflage.

Les laboratoires WIKA en France, en Italie, en Espagne et bien sûr en Allemagne au siège du Groupe, ne couvrent pas seulement les besoins locaux, mais offrent également des services d’étalonnage à des clients dans les pays voisins, en fonction du type de service et des compétences nécessaires à leur exécution.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.