La densité du gaz SF₆ : un paramètre critique
Le SF₆ est un gaz isolant extrêmement performant, utilisé dans les disjoncteurs, transformateurs et autres équipements de haute tension.
Toutefois, il présente un inconvénient majeur : sa densité est fortement dépendante de la température ambiante. Autrement dit, la pression mesurée à l’intérieur d’un compartiment SF₆ n’est pas constante et varie selon les conditions climatiques, ce qui peut fausser les diagnostics si l’on se fie uniquement à la pression brute.
C’est ici qu’intervient la sonde de température. En intégrant la mesure de température au capteur de densité, on peut appliquer une compensation thermique et obtenir une donnée de densité corrigée, stable et exploitable, quelles que soient les variations environnementales.
Une donnée indispensable pour les capteurs IIoT

Capteur de densité de gaz GD-20-W
Dans une logique de digitalisation des infrastructures électriques, les capteurs IIoT permettent de remonter en temps réel des données de pression, de température, de densité, mais aussi d’humidité ou de vibrations. Cette approche proactive vise à renforcer la maintenance prédictive et éviter toute défaillance critique du réseau.
Dans ce cadre, la mesure de température n’est pas un simple paramètre secondaire, mais bien une information stratégique. Elle permet non seulement d’affiner le calcul de densité, mais aussi de détecter d’éventuelles dérives thermiques pouvant révéler un dysfonctionnement, un échauffement localisé ou une perte d’isolation.
En intégrant une sonde de température au capteur IIoT, on fiabilise l’ensemble de la chaîne de mesure et on renforce la sécurité globale de l’installation. Le modèle GD-20-W proposé par WIKA France en est un exemple parfait : conçu pour les environnements industriels exigeants, il combine des capteurs de pression et de température pour une surveillance complète et précise du SF₆.
Découvrir dès maintenant le GD-20-W et ses caractéristiques techniques.
Un outil clé pour la maintenance prédictive
L’ajout de la sonde de température ne se limite pas à une simple compensation. Elle constitue également une brique technologique essentielle dans les stratégies de maintenance conditionnelle. En suivant l’évolution des températures au sein des équipements isolés au SF₆, il devient possible d’anticiper certains phénomènes : fuites de gaz, vieillissement de composants, ou encore cycles thermiques inhabituels.
Cette vision dynamique de l’état de santé des installations permet aux équipes de maintenance d’intervenir au bon moment, ni trop tôt – ce qui génère des coûts inutiles – ni trop tard – ce qui augmente les risques d’incident.
Résultat : une meilleure efficacité opérationnelle, des coûts réduits, et une fiabilité accrue du réseau électrique.
L’expertise WIKA au service des infrastructures critiques
Chez WIKA, la mesure est une vocation. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise développe des instruments de mesure de pression, température, niveau et débit à la pointe de la technologie.
Pour les applications liées au SF₆, WIKA propose une gamme complète de solutions : indicateurs de densité, densimètres, densistats, capteurs de densité, vannes, équipements de manipulation et de gestion du gaz SF6, systèmes de surveillance, le tout conçu pour répondre aux normes les plus strictes du secteur de l’énergie.
L’intégration de mesure de température notamment dans les capteurs IIoT SF₆ illustre cette capacité à innover pour répondre aux enjeux du terrain. Cette approche contribue directement à la sécurité des opérateurs, à la durabilité des installations et à la performance globale du réseau électrique.
Un accompagnement personnalisé
Chaque application est unique. C’est pourquoi les équipes de WIKA France accompagnent les industriels dans le choix, l’intégration et la maintenance de leurs capteurs et sondes.
Que vous travailliez dans le domaine de l’énergie, des gaz industriels, de la chimie ou de l’environnement, nos experts sont à votre disposition pour concevoir avec vous une solution de mesure adaptée à vos contraintes spécifiques.
Contactez nos spécialistes pour discuter de votre projet et obtenir une recommandation personnalisée.