Les pressostats mécaniques de conception compacte assurent un contrôle sûr de la pression, par exemple dans les pompes, les compresseurs et les machines de travail mobiles. Quelle que soit l’application, ils fonctionnent selon le principe du ressort précontraint, avec une membrane ou un piston comme élément de mesure.

Avec ce principe de fonctionnement, deux forces agissent :

Les pressostats mécaniques tels que le PSM01 (voir illustration) sont construits selon le schéma (à gauche) : raccordement électrique (1), vis de réglage (2), ressort précontraint (3), contact de commutation (4), élément de mesure (5) et raccord process (6). Le modèle PSM01 et le modèle PSM02 (avec hystérésis réglable) sont des pressostats compacts. Ils ont une hauteur de 50 mm (version avec borne à lame) et des surplats de 24 et 27.

  • La pression du process.
    Elle fait réagir l’élément de mesure du pressostat. Les instruments sont donc conçus de deux manières. Dans le cas de pressions de process faibles, les pressostats mécaniques sont donc dotés d’une membrane (en raison de la grande surface qui absorbe la pression), alors que, pour des pressions plus élevées, ils sont dotés d’un piston de petite surface.

  • La force du ressort précontraint
    Elle est réglée par la vis de réglage du pressostat. Plus on tourne la vis, plus la force du ressort que l’élément de mesure doit surmonter est importante. Cela s’accompagne d’une augmentation de la valeur du point de commutation. La géométrie du ressort est conçue en fonction de la plage de commutation requise. Conformément au principe de fonctionnement du pressostat mécanique, le point de commutation est défini par le degré de précontrainte du ressort. Il est réglé lorsque la pression augmente, et le point de réarmement est réglé en conséquence lorsque la pression diminue.

De quoi faut-il tenir compte lors du choix de la plage de réglage ?

Lors du choix de la plage de réglage, l’utilisateur doit impérativement tenir compte de la pression maximale du système à laquelle le pressostat est soumis. Dans le cas des instruments compacts WIKA PSM01 et PSM02 (avec hystérésis réglable), il s’agit par exemple de 60 bar (membrane) et 350 bar (piston).

La plage de réglage est plus petite que la sécurité de surcharge. Cela signifie que les pics de pression peuvent être absorbés. Ceci est important, par exemple, pour la protection contre le fonctionnement à vide des pompes. Dans ce cas, la pression du système peut être plusieurs fois supérieure à la valeur de commutation. C’est pourquoi les pressostats PSM01 et PSM02 en version à piston ont une plage de commutation allant jusqu’à 320 bar. Les versions à membrane de ces deux modèles peuvent commuter jusqu’à 16 bar maximum. La plage comparativement faible s’explique par l’élément de mesure particulièrement sensible, qui offre une grande répétabilité. Une plage de commutation et de surpression plus importante nécessiterait par conséquent une membrane plus forte, au détriment de la répétabilité.

Note

Vous trouverez de plus amples informations sur les pressostats PSM01 et PSM02 sur le site Internet de WIKA. Si vous avez d’autres questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.