La mesure de la pression dans la production de PBAT, un plastique biodégradable, est confrontée à un défi particulier : des températures jusqu’à 330 °C règnent dans le process. Pour un producteur de PBAT, WIKA a donc conçu le transmetteur de process modèle IPT-20 avec une membrane affleurante et un long tube d’extension pour le refroidissement.

Le polybutylène adipate téréphtalate, PBAT en abrégé, est un copolymère du groupe des polyesters. Ce plastique peut remplacer le polyéthylène et est entièrement biodégradable. Le PBAT contribue ainsi à une plus grande durabilité. Il peut être utilisé, entre autres, pour fabriquer des bâches de protection pour l’agriculture et le jardinage, des sacs à compost, des sacs à provisions et des produits médicaux jetables.

Surveillance de la pression pendant l’estérification et la polymérisation à l’état fondu

Les étapes du process de production comprennent l’estérification et la polymérisation à l’état fondu. Dans ces deux process, notre client, une entreprise pétrochimique, utilise le transmetteur IPT-20 pour surveiller la pression.

En fonction de la tâche, WIKA a fourni les instruments avec trois plages de mesure : 0 … 16 bar, 0 … 40 bar et 0 … 250 bar. Les plages de mesure exactes peuvent être réglées pour ce type de transmetteur à l’aide de la fonction de rangeabilité. Cela signifie que le signal de sortie est borné sur l’étendue de mesure requise. Ainsi, les valeurs mesurées peuvent être déterminées avec plus de précision.

Le raccordement comme élément de refroidissement

Traitement de la températures allant jusqu’à 330 °C : Unité de mesure avec transmetteur de process IPT-20

La mesure de la pression dans la production de matières plastiques, dans le cas du PBAT, est soumise à des températures de process comprises entre 100 °C et 330 °C. Pour cette raison, WIKA a conçu un système de mesure composé d’un IPT-20, d’un séparateur à membrane affleurante et d’un tube d’extension d’un longueur de 200 mm. En raison de sa longueur, ce tube agit comme un élément de refroidissement. Ainsi, l’instrument de mesure reste protégé contre les effets indésirables causés par les températures élevées du process. L’ensemble de la conception est également minimisé en volume afin de réduire au maximum les effets d’erreur liés à la température pendant la mesure et ainsi obtenir la meilleure précision possible.

Le plastique est très visqueux aux points de mesure de la pression

Aux points de mesure de l’IPT-20, le plastique est sous une forme hautement visqueuse. Le séparateur à membrane, associé au transmetteur, est donc réalisé avec une membrane affleurante. Il permet ainsi de mesurer la pression sans risque d’agglomération du fluide.

Note

Les détails techniques du transmetteur de process modèle IPT-20 sont disponibles sur le site Web de WIKA. Vous y trouverez également d’autres instruments et solutions de mesure pour les secteurs de l’industrie chimique et de la pétrochimie, ainsi qu’une brochure à télécharger. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Vous pouvez également en savoir plus sur la fonction rangeabilité des transmetteurs de process WIKA dans la vidéo suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=ejkO62R01rY 

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.