Les exigences élevées imposées aux pesticides et à leur production se reflètent également dans la mesure de la pression dans le process. Un client de WIKA a donc complété l’instrumentation électronique pour la surveillance de la pression par une deuxième mesure de pression mécanique. Pour cette redondance, l’entreprise utilise les manomètres à membrane WIKA modèle 433.50 – son principe de mesure offre également un avantage de conception.

Les normes de sécurité complètes reflètent le potentiel de danger qui découle de la transformation des produits de base et intermédiaires. Par exemple, les vapeurs produites sont toxiques et réagissent avec l’air. Une surveillance sans faille des paramètres du process est donc indispensable. C’est pourquoi le client de WIKA a intégré une mesure de pression mécanique, en plus de sa mesure de pression électronique, dans sa production de pesticides. Ainsi, même en cas de panne de courant, ils reçoivent de manière fiable une valeur mesurée, qui est ensuite affichée localement.

Les raisons d’utiliser un manomètre à membrane comme redondance dans la mesure de la pression

Pour sa mesure de pression de secours, le client a opté pour le modèle 433.50, un manomètre à membrane. Voici les raisons de ce choix :

  1. Optimal pour la mesure de pression redondante dans la production de pesticides : le manomètre à membrane modèle 433.50 de WIKA.


    La flexibilité d’utilisation
    Le manomètre peut être installé à différents endroits de mesure, grâce à un large choix de plages de mesure entre 0 … 16 mbar et 0 … 25 bar. Il réduit ainsi la variance de l’instrument.

  2. La conception robuste
    Le modèle 433.50, de conception robuste, offre une sécurité élevée en cas de surpression : jusqu’à dix fois la valeur de la pleine échelle.

    Le remplissage du boîtier – de la glycérine dans le cas de la production de pesticides – garantit une mesure de pression fiable en cas de vibrations et de charges de pression dynamiques élevées. Le design avec un raccord à bride permet également un raccordement sûr au process.

  3. La résistance au milieu
    Lors de la production de pesticides, des vapeurs avec des températures de +120 °C sont produites. Le manomètre peut résister à des températures moyennes allant jusqu’à +200 °C.

    Il est également résistant aux substances agressives. Cette résistance peut être augmentée en utilisant des versions avec des matériaux spéciaux. Dans le cas de cette application, une variante avec un revêtement en PTFE de la bride de mesure inférieure était nécessaire (le fait que cela réduise la résistance à la température à 160 °C n’a pas eu d’importance pour la mesure concernée).

    En outre, pour le process de fabrication, WIKA a également fourni une version d’instrument avec une approbation ATEX.

  4. Le process reste fermé en cas de dommage sur le boîtier.
    Les manomètres à membrane définis pour cette application ont un boîtier de diamètre 100, de sorte que la valeur mesurée peut être lue sans difficulté, même lors d’un simple passage. Par conséquent, l’instrument de mesure fait saillie dans l’environnement.

    Si des échafaudages sont utilisés pour les travaux de maintenance sur les installations de production, il n’est pas exclu que le boîtier soit endommagé. Avec un manomètre à tube manométrique, le système de mesure fuirait également dans ce cas, et des fluides dangereux pourraient s’échapper.

    Le manomètre à membrane, en revanche, transmet la pression au mouvement par l’intermédiaire d’une membrane et d’une liaison. Cela signifie que la membrane continue à maintenir le process fermé même si le boîtier est endommagé.

Conclusion

Les manomètres fournissent un résultat de mesure fiable, sans énergie extérieure, en toute situation. C’est pourquoi la mesure redondante de la pression à l’aide d’instruments mécaniques augmente considérablement la sécurité des installations. Les manomètres à membrane sont le premier choix pour les process à faible pression et les milieux critiques.

Note

Vous trouverez d’autres détails techniques sur le manomètre à membrane modèle 433.50 sur le site Web WIKA. Vous y trouverez également un aperçu de nos solutions de mesure pour le secteur chimique, ainsi qu’une brochure correspondante.

Vous souhaitez acheter des manomètres à membrane ?
Dans notre boutique en ligne WIKA, vous trouverez certains de nos modèles standards. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Regardez la vidéo suivante pour connaître les différences entre les principes de mesure des manomètres manométriques et des manomètres à membrane.

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.