The ignition protection type Ex i is sufficient for pressure measuring devices with battery operation.

Quel mode de protection contre l’explosion (« Ignition protection ») convient aux instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie, de plus en plus souvent utilisés en combinaison avec une unité radio ? WIKA fournit une réponse claire à cette question pour ses solutions de mesure : « Ex i », c’est-à-dire la sécurité intrinsèque. Cet article explique pourquoi.

Dans le cadre de la digitalisation des process, le thème « type de protection contre l’explosion pour les instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie » est de plus en plus souvent abordé. En effet, les entreprises remplacent les instruments de mesure purement mécaniques par des modèles combinés électriques avec un affichage sur site et une unité radio pour la transmission des données.

Ces instruments sont généralement alimentés par des batteries de longue durée. Les postes de mesure équipés de ces instruments sont souvent situés dans des environnements potentiellement explosifs, par exemple dans l’industrie chimique.

Les exploitants d’installations préfèrent généralement deux types de protection contre l’explosion pour les instruments de mesure de pression dans les atmosphères explosives : Ex i (sécurité intrinsèque) et Ex d (boîtier antidéflagrant).

Ces deux types de protection sont normalisés et sont donc classés comme étant également sûrs au sein d’une catégorie. Dans le cas des instruments de mesure de pression et autres, il s’agit de matériel électrique, adapté aux atmosphères gazeuses ou gazeuses et poussiéreuses, en fonction de l’homologation.

Les instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie et « Ex i » ne déclenchent pas d’inflammation.

La raison pour laquelle WIKA utilise le type de protection Ex i pour les instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie s’explique par la définition de ce type de protection : Une conception à sécurité intrinsèque empêche l’instrument d’enflammer une atmosphère explosive. Les valeurs de puissance, de courant et de tension sont donc faibles.
C’est le cas des instruments de mesure de pression et d’autres instruments de mesure fonctionnant sur batterie.

Avec le type de protection Ex d, les valeurs possibles pour le courant et la tension sont nettement plus élevées qu’avec l’Ex i.
De plus, des sources d’inflammation peuvent également être présentes dans les instruments eux-mêmes. C’est pourquoi leur boîtier doit être protégé contre les explosions, de sorte qu’une éventuelle explosion ne puisse pas s’échapper vers l’extérieur.

L’isolation galvanique de l’instrument de mesure et du PLC n’est pas nécessaire

Il est vrai que le type de protection Ex i est lié à d’autres réglementations que les seules valeurs de puissance, de courant et de tension.
Cependant, dans le cas d’un fonctionnement sur batterie, ces valeurs restent les critères décisifs. En effet, les appareils dotés d’une telle alimentation ne sont pas reliés électriquement à un automate situé en dehors de la zone Ex, par exemple. Ils transmettent les valeurs mesurées via une unité radio et/ou les affichent sur place.
Il n’est donc pas nécessaire d’isoler galvaniquement l’instrument de mesure et l’automate par l’installation d’une alimentation électrique certifiée Ex, ni de fournir une documentation supplémentaire – un certificat pour chaque circuit Ex i.

Malgré le type de protection contre l’explosion Ex i sans ambiguïté pour les instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie et dotés d’une unité radio, il y a toujours des demandes pour de tels instruments avec une conception Ex d.
Une telle variante peut ne pas poser de problème d’un point de vue technique, mais elle n’est pas conseillée d’un point de vue économique.
D’une part, parce que les coûts d’achat sont généralement plus élevés que pour un instrument Ex i en raison du boîtier antidéflagrant et, d’autre part, parce qu’une antenne spéciale serait également nécessaire pour assurer une transmission radio fiable.

Deux manomètres fonctionnant sur batteries et protégés contre l'explosion Ex i

Instruments de mesure de pression WIKA avec fonctionnement sur batterie et protection contre l’explosion type Ex i : le manomètre digital de précision CPG1500 et le manomètre mécanique modèle PGU avec unité radio modèle NETRIS®3

 

 

 

 

 

 

Note
Sur le site Internet WIKA, vous trouverez plus d’informations sur nos instruments de mesure de pression fonctionnant sur batterie et la protection contre l’explosion type Ex i pour les applications dans l’industrie des process : le manomètre digital de précision modèle CPG1500 et le manomètre mécanique modèle PGU avec unité radio modèle NETRIS®3. Si vous avez des questions, votre contact se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.