La décarbonisation représente un défi majeur pour l’industrie. « La capture, l’utilisation et le stockage du carbone » (CCUS) est une méthode qui permet de réduire les émissions de CO2 nuisibles au climat. Il s’agit de séparer le dioxyde de carbone des émissions et de le traiter pour l’utiliser ensuite ou le stocker dans un site d’élimination permanent. Cette approche exige des normes élevées de la part des solutions de mesure utilisées.
Le CO2 est souvent considéré, à juste titre, comme une bénédiction et une malédiction. D’une part, il s’agit d’une matière première importante utilisée, par exemple, dans l’agriculture, dans la production de denrées alimentaires ou comme réfrigérant. D’autre part, en tant que gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone est la principale cause du changement climatique.
Difficile de passer à des technologies à faible teneur en carbone ou sans CO2
Une grande partie des émissions de CO2 est due à des industries clés telles que l’énergie, la chimie/pétrochimie, l’acier, l’aluminium, le ciment et la pâte à papier. Le changement climatique peut difficilement être stoppé sans une réduction significative de cette pollution. Toutefois, dans de nombreux secteurs, en particulier dans l’industrie de transformation, il est très difficile, voire impossible, de passer à des technologies à faible teneur en carbone ou sans CO2 au cours des prochaines décennies. Dans de nombreux process, même en utilisant des combustibles fossiles, seule une partie des émissions polluantes peut être réduite, car il y a de toute façon des émissions de CO2 dues au process. C’est le cas, par exemple, dans l’industrie de l’acier et du ciment, mais aussi lors du traitement des déchets.
La séparation du carbone des gaz d’échappement est primordiale
Pour ces industries (les « industries difficiles à maîtriser »), la seule option de décarbonisation est la « capture du carbone » – en d’autres termes, l’extraction du CO2 des émissions. On y parvient principalement en séparant le carbone des gaz d’échappement avant qu’il n’atteigne l’atmosphère, par exemple en utilisant des procédés d’absorption, de cryogénie et de membranes. Une alternative à ce procédé est la « capture directe de l’air », qui consiste à filtrer le CO2 de l’atmosphère. Après le process d’extraction, le dioxyde de carbone est hautement purifié. Il peut ensuite être utilisé pour la production d’engrais, de fibres synthétiques, de boissons (acide carbonique) et de carburants synthétiques, entre autres. Le dioxyde de carbone qui n’entre pas dans l’économie circulaire est pressé dans des formations géologiques et y est définitivement éliminé.
Défis métrologiques du CCUS
WIKA soutient les entreprises dans le domaine de la « capture du carbone » en mettant à leur disposition un portefeuille spécifique de produits et de services. Le CCUS présente un certain nombre de défis métrologiques : Par exemple, comme les phases agrégées du CO2 sont proches les unes des autres pendant le process, l’interaction de la pression, de la température et du débit doit être contrôlée avec précision. WIKA propose la technologie de détection adéquate pour chaque étape d’un process CCUS, du process d’extraction à la manipulation du CO2 hautement purifié jusqu’à son transport.
Note
Sur le site Internet WIKA, vous trouverez un aperçu des solutions de mesure pour l’industrie des matériaux de base ainsi que pour les autres secteurs de l’industrie de process. Dans le contexte de la décarbonisation, nous vous informons également sur les méthodes métrologiques permettant d’éviter les émissions fugitives. Si vous avez des questions, votre contact se fera un plaisir de vous aider.