Pour la mesure de niveau, un boîtier de raccordement pour transmetteur de pression immergeable est un accessoire discret et simple. Grace à lui, les coûts d’installation de certains emplacements de mesure peuvent être considérablement réduits.

Les capteurs de pression immergeables mesurent la pression hydrostatique d’un liquide, à partir de laquelle le niveau dans une cuve ou un conteneur ouvert est calculé. Les capteurs de pression restent donc continuellement immergés dans le liquide concerné.
C’est pourquoi les capteurs de pression immergés doivent être absolument étanches. Bien entendu, cela s’applique également au câble, afin de garantir une transmission fiable du signal. En raison de cette capacité, les câbles pour capteurs de pression immergés sont nettement plus chers que les câbles de connexion standard. Il n’est pas rare que le point de mesure soit éloigné de l’unité d’évaluation. Il est tout à fait possible, par exemple, que l’utilisateur ait besoin d’un câble de 200 mètres de long, même si le niveau à mesurer n’est que de 5 mètres maximum. Le fait de couvrir toute la distance à l’aide d’un câble de capteur de pression immergeable représenterait un investissement considérable.

Le boîtier de raccordement permet une connexion rentable.

 

Un boîtier de raccordement combine les câbles standards et ceux des capteurs de pression immergés pour former une connexion économique entre le lieu de mesure et l’unité d’évaluation.

Dans ce cas, l’utilisation d’un boîtier de raccordement pour capteurs de pression immergés est rentable. À l’intérieur de cet accessoire, le câble coûteux peut être relié par un bornier à un câble standard bon marché pour la transmission ultérieure du signal.

Le boîtier de raccordement est installé à l’extérieur d’un réservoir ou d’un conteneur ouvert : il peut être fixé à un mur à l’aide de vis ou posé horizontalement sur le réservoir.

En plus des entrées pour les deux câbles, le boîtier dispose d’un élément de ventilation avec une membrane. Cet élément garantit la compensation de pression dans le boîtier et empêche en même temps la pénétration d’humidité.

Note

Pour obtenir des informations techniques sur nos transmetteurs de pression immergeables, visitez le site Web WIKA. Vous trouverez un aperçu de notre gamme d’accessoires pour capteurs de pression immergés et les code articles correspondants dans la fiche technique des accessoires.
Vous souhaitez acheter des transmetteurs de pression immergeables ? Dans notre boutique en ligne WIKA, vous trouverez certaines de nos versions standards. Pour toutes questions, votre interlocuteur WIKA se fera un plaisir de vous aider.

Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur la fonctionnalité des boîtiers de raccordement pour les capteurs de pression immergeables :



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.