Des réglages de temporisation peuvent être effectués pour chaque pressostat électronique. Grâce à ces réglages, les utilisateurs « nettoient » la mesure de pression dans l’application et l’affichage de la valeur mesurée de toute « valeur aberrante » insignifiante.
Vous obtenez ainsi un résultat lissé pour la mesure de la pression. Il existe deux types de réglage de temporisation.

1. Temporisation de retard

Voici comment un pressostat dont la temporisation est réglée réagit à un profil de pression.

Les temporisations peuvent être réglées indépendamment les unes des autres pour tous les points de commutation et de réinitialisation. Elles servent à « filtrer » les variations de pression à court terme. Pour qu’un changement de signal électrique se produise à la sortie de commutation, la pression doit être présente au point de commutation ou de réinitialisation pendant ce temps et sans interruption.

Exemple : Un pressostat électronique doit signaler à l’unité de commande que la pression de service de 8 bar a été dépassée. Dans ce cas, la temporisation de commutation est de 1 s.
La pression dépasse le point de commutation et augmente jusqu’à 8,1 bar. Après 0,7 s, la pression chute à nouveau et reste inférieure à 8 bar. En raison de la temporisation spécifiée, le pressostat ne réagit pas à la variation de la pression et il n’y a donc pas de changement de signal à la sortie de commutation.
Cette étape ne se produirait que si la pression était encore de 8,1 bar après 1 s.

2. Temporisation d’amortissement

Concept de temporisation d’amortissement en général (schéma de principe).

Le deuxième réglage de temporisation d’un pressostat est la temporisation d’amortissement. Elle peut être réglée indépendamment pour l’affichage numérique, les sorties de commutation et la sortie analogique.

Le temps d’amortissement permet de calculer la moyenne des valeurs mesurées avant de les afficher. En cas de variations rapides de la pression, par exemple, la valeur mesurée affichée peut être stabilisée et un éventuel signal analogique peut être lissé.

Cela permet d’une part de faciliter la lecture des valeurs mesurées. D’autre part, la temporisation d’amortissement empêche la commande de réagir immédiatement à toutes les fluctuations. Il est également possible de combiner d’éventuelles temporisations pour les sorties de commutation. Cela peut s’avérer nécessaire, par exemple, pour les systèmes pneumatiques.

En effet, les bouteilles d’air comprimé dont les pistons ont des diamètres et des courses différents font fluctuer la pression lors des courses avant et arrière. Ce comportement est typique d’un fonctionnement normal. Il ne nécessite donc aucune intervention de la part du contrôleur.

Réglages des durées sur le pressostat PSD-4

Dans quelles plages de temporisation un pressostat peut-il être réglé ?
Le PSD-4 de WIKA, par exemple, permet une marge jusqu’à 65 secondes dans les deux cas. L’utilisateur peut régler la temporisation de retard par incréments de 50 ms et la temporisation d’amortissement par incréments de 100 ms. Le seul réglage d’usine est le temps d’amortissement de l’affichage numérique (0,20 s).

Remarque
De plus amples informations sur les pressostats électroniques sont disponibles sur le site Internet de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.