The Field Services division has been certified per ISO 45001, a standard for occupational health and safety management systems.

La division Field Services de WIKA a franchi une étape importante : elle a obtenu la certification ISO 45001, une norme internationale pour les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Cette étape contribue à intégrer encore plus étroitement la santé et la sécurité au travail dans les process opérationnels. Elle s’applique à la fois aux activités dans ses propres installations et aux différents appels de service sur les sites es clients.

WIKA adopte une approche holistique dans ce domaine. Notre entreprise considère la santé et la sécurité de ses employés comme des valeurs fondamentales. Il ne s’agit pas seulement de se conformer aux réglementations légales. L’objectif est également de créer activement un environnement de travail qui minimise les risques et améliore continuellement les conditions de travail.

La division Field Services répond aux normes de sécurité les plus élevées

Les clients peuvent compter sur la sécurité au travail des équipes de service.

Bien sécurisé : Employé du Field Services travaillant sur site.

Avec la certification ISO 45001 pour le Field Services, WIKA envoie un message clair au niveau international. Les clients du monde entier peuvent compter sur le fait que les normes de sécurité les plus élevées sont respectées lors de l’installation, de la mise en service et de la maintenance de l’instrumentation. Cela s’applique aussi bien aux nouvelles installations qu’aux travaux de maintenance et de réparation dans le cadre des appels de service.

Les employés de la division Field Services travaillent dans le monde entier, assumant la responsabilité non seulement du bon déroulement des projets, mais aussi de la sécurité au travail. Le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, conforme à la norme ISO 45001, garantit que les risques sont systématiquement identifiés et minimisés au cours de ces missions exigeantes.

Amélioration continue

Un élément clé du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail est l’amélioration continue des flux de travail et des process. Des audits réguliers, des formations et l’évaluation des normes de sécurité garantissent que les risques potentiels sont reconnus et éliminés à un stade précoce. Notre entreprise promeut également une culture de la sécurité dans laquelle chacun est activement impliqué dans la création de conditions de travail sûres.

Ce développement continu dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ne démontre pas seulement l’engagement en faveur de la santé et du bien-être des employés. Il reflète également les efforts déployés pour maintenir nos propres process au plus haut niveau. La santé et la sécurité au travail sont considérées comme faisant partie d’un système de gestion holistique coordonné avec d’autres domaines de l’entreprise tels que la qualité, l’environnement et la gestion de l’énergie.

Agir de manière responsable dans l’intérêt des employés

Avec la certification du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail conformément à la norme ISO 45001, WIKA a franchi une nouvelle étape importante pour garantir les normes les plus élevées en matière de santé et de sécurité au travail. Partout dans le monde, les gens bénéficient d’un système sophistiqué et efficace qui garantit la sécurité au travail. En même temps, WIKA démontre avec cette certification que l’entreprise n’est pas seulement synonyme d’excellents produits et services, mais aussi d’un comportement responsable à l’égard des employés et d’une gestion d’entreprise durable.

Note
Find out more about our company’s social commitment on the WIKA website. Our sustainability report also provides information on the topic of occupational health and safety.

Pour en savoir plus sur l’engagement social de notre entreprise, consultez le site web WIKA. Notre rapport sur le développement durable fournit également des informations sur le thème de la santé et de la sécurité au travail.

Lisez également nos articles suivants :

Défi des filiales WIKA sur le développement durable –
WIKA promeut le développement durable- Blog WIKA
WIKA India s’engage pour les femmes et pour une crèche –



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.