Le traitement du plasma sanguin en tant que matière première pour toute une série de médicaments impose des exigences complexes en matière de surveillance de la pression. Pour l’instrumentation nécessaire, un fabricant pharmaceutique recherchait une solution tout-en-un répondant à ses exigences de précision, de sécurité et d’automatisation. Il a finalement opté pour le transmetteur de process modèle UPT-2x de WIKA.

Le fractionnement du plasma sanguin exige une surveillance très précise de la pression.

L’entreprise produit divers dérivés du plasma, notamment des anticorps contre l’hépatite B et le tétanos. Elle obtient les protéines nécessaires en fractionnant le plasma sanguin.

Leur solubilité peut être contrôlée à l’aide de différents paramètres physiques et chimiques. Outre la concentration d’éthanol, le pH et la température, ces paramètres comprennent aussi, et surtout, des pressions précises à chaque étape du process.
C’est pour cela que le contrôle de la pression joue un rôle si important dans le traitement du plasma sanguin.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’instrumentation ?
Le fabricant a simplifié les choses en choisissant un seul type d’instrument comme base : pas de diversification, donc pas de problèmes de compatibilité. Cependant, cela a augmenté les exigences sur l’instrument de mesure lui-même.

Configuration flexible, affichage sur site et sécurité intrinsèque

Conçu pour la surveillance de la pression dans le traitement du plasma sanguin : la solution tout-en-un – le transmetteur de process modèle UPT-21 à sécurité intrinsèque et conception hygiénique.

L’entreprise pharmaceutique souhaitait un transmetteur de process très précis avec communication HART® et un écran facile à lire dans toutes les situations d’installation.

Un tel modèle assure la flexibilité nécessaire à la configuration des différentes plages de pression. En même temps, il offre une surveillance locale de la détection de la pression.

De plus, le fabricant avait besoin d’une version à sécurité intrinsèque pour la section de process dans laquelle l’éthanol est utilisé.

WIKA a pu répondre à toutes les spécifications avec son transmetteur de process universel UPT-2x. L’instrument mesure avec une précision jusqu’à 0,1 % de l’échelle.
Son boîtier peut être tourné de 330 degrés et le grand écran peut être réglé par pas de 90 degrés. La valeur mesurée est ainsi clairement visible depuis une grande variété d’angles de vue et à une distance pouvant atteindre cinq mètres.

Les pressions dans le process de production réel sont enregistrées par des transmetteurs de modèle UPT-21 montés sur séparateur à membrane. Pour répondre à l’application, les montages sur séparateur ont été livrés avec un raccord process TRI-CLAMP®.

Détection de la pression hydrostatique pour le calcul du niveau de remplissage

En plus de la surveillance de la pression pendant le traitement du plasma sanguin, une autre tâche de mesure en aval devait être remplie : la détermination de la pression hydrostatique pour le calcul du niveau dans les réservoirs de stockage. Le fluide process n’est pas affecté par cette méthode de mesure.

Pour ce faire, le client utilise le modèle standard UPT-20 en combinaison avec le séparateur à membrane WIKA modèle 990.17 pour les applications sanitaires. Sur ces sites de mesure, le positionnement flexible du boîtier et de l’écran joue également un rôle important : Le système de mesure est installé en fond de cuve.

Note

Pour plus de détails sur le transmetteur de process UPT-2x, veuillez consulter le site internet WIKA. Vous y trouverez également de plus amples informations sur les secteurs de la pharmacie et de la biotechnologie. Vous souhaitez acheter le modèle de transmetteur de process UPT-2x ?
Dans notre boutique en ligne WIKA, vous trouverez quelques-unes de nos versions standard.
Vous trouverez d’autres solutions pour le contrôle de la pression dans l’industrie pharmaceutique dans la brochure « Applications sanitaires« . Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Vous pouvez également vous faire une idée plus précise de la fonction de retournement des transmetteurs de process WIKA dans la vidéo suivante :



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.