Pour les opérateurs d’une usine, la dérive permanente d’une sonde de température est un véritable casse-tête. Ce défaut apparaît généralement lors d’un étalonnage ultérieur – en d’autres termes : trop tard ! Jusqu’à ce moment-là, elle a pu provoquer une mesure de température erronée et compromettre le process.

Le nouveau transmetteur de température T38 de WIKA permet désormais à l’utilisateur d’éviter ce type de défaut. Sa principale caractéristique est la détection de dérive réelle (True Drift Detection, TDD). Connectée à un thermomètre spécifique WIKA, elle surveille en permanence l’ensemble de la plage de mesure pour détecter toute déviation critique. Cette technologie fonctionne pour des plages de mesure allant de -50 °C à +500 °C. Cette combinaison permet un autocontrôle complet de la sonde, qui s’intègre parfaitement dans les process numérisés.

Détection d’une dérive : Interventions en fonction de la demande au lieu de contrôles récurrents et fixes

Les sondes à résistance sont largement utilisées pour contrôler les températures des process. Bien qu’elles soient généralement robustes, une contrainte persistante supérieure à la moyenne entraîne une dérive du capteur, induite par exemple par des températures élevées, de fortes fluctuations de température ou l’humidité. Lors du traitement du signal de la sonde, l’unité de lecture du transmetteur de température T38 détecte immédiatement tout écart critique de la caractéristique de résistance. Il a mis en œuvre un algorithme intelligent afin de vérifier et de comparer les valeurs mesurées par le capteur apparié et l’élément de référence. Le défaut est alors signalé via le protocole de communication HART® ou sur la boucle de courant.

L’opérateur de l’usine est en mesure de réagir en temps utile. Une telle surveillance des conditions conduit à des interventions immédiates, en fonction de la demande. Dans le cas contraire, une dérive ne serait pas détectée avant le prochain contrôle périodique basé sur un plan de maintenance défini. Ainsi, le TDD rend les process plus fiables et plus sûrs.

Sonde avec référence intégrée : Mise à jour facile des points de mesure

Pour le TDD, la sonde de température doit être combinée avec le thermomètre spécifique WIKA correspondant. La conception de la sonde est basée sur le principe éprouvé de mesure de la température avec une résistance en platine (RTD) conformément à la norme CEI EN 60751. L’élément de référence est installé parallèlement au RTD dans la pointe de la sonde et est parfaitement adapté pour obtenir des résultats de mesure et de surveillance optimaux. Le capteur présente une caractéristique de résistance conforme à la norme, et l’instrument indique toujours la valeur mesurée en cours. Le concept sous-jacent de la technologie TDD empêche l’élément de référence et son signal d’établir une moyenne ou de fausser la valeur mesurée. Comme la sonde a une géométrie identique à celle des solutions conventionnelles, les sites de mesure existants peuvent être facilement mis à niveau.

Transmetteur de température T38 : polyvalence exceptionnelle et installation simple

Le transmetteur de température T38 offre une grande polyvalence pour toutes les branches de l’industrie des process. Il est disponible en version à tête ou à montage sur rail. La version à tête peut également être complétée par un afficheur à pince pour une lecture sur site. Outre le thermomètre TDD, le transmetteur prend en charge tous les types de capteurs courants, qui peuvent être connectés et mesurés en tant que capteurs simples ou doubles. Un large choix de plages de mesure est proposé en fonction des besoins.

L’utilisateur dispose ainsi d’un système de mesure de la température taillé sur mesure pour son application et prêt à l’emploi. Il peut être intégré dans le process selon le principe « plug-and-play ». Toute modification de la configuration peut être effectuée facilement et sans problème via le protocole HART®.

T38 avec SIL 2 et nouveau boîtier Ex d : Solution pour les zones à risque d’explosion

En ce qui concerne les applications de sécurité, le transmetteur de température T38 est de premier niveau. Les deux modèles d’instruments sont certifiés SIL 2 conformément à la norme IEC 61508 et sont approuvés pour une utilisation dans les zones dangereuses. Un câble à isolation minérale et à gaine métallique, spécialement conçu pour la détection de la dérive, renforce la résistance de l’ensemble du thermomètre. De plus, le transmetteur peut être associé au nouveau boîtier de terrain Ex d, modèle PIH/PIR, qui présente une nette résistance aux températures extrêmes, à l’humidité, aux contraintes mécaniques et aux effets du sel.

La conception spéciale de la borne trapézoïdale de la version du T38 montée sur la tête ajoute un autre élément de sécurité. Sa très grande zone de serrage et son accès par l’extérieur permettent une connexion sans erreur de la sonde et de la boucle de courant.

Conclusion

Le T38 de WIKA marque une nouvelle génération de transmetteurs de température, aidant les opérateurs d’usine à augmenter l’efficacité et la sécurité de leurs process. Il offre :

  • une surveillance complète des conditions grâce à la détection de dérive réelle sur une plage de mesure allant de -50 °C à +500 °C
  • une adaptation à tous les secteurs de l’industrie, en particulier aux applications de sécurité et aux process numérisés
  • une installation facile et sans erreur, y compris la mise à niveau des sites de mesure existants.

Note
Pour plus d’informations sur le transmetteur de température T38, veuillez consulter notre site web. Vous y trouverez également un aperçu d’autres solutions de mesure pour l’industrie des process. Si vous avez d’autres questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.