Mesurer la température à des niveaux aussi extrêmes que -253 °C, soit la température d’ébullition de l’hydrogène liquide à pression atmosphérique, est un véritable défi technologique.
Dans ce contexte cryogénique, chaque détail compte : la précision, la répétabilité, la stabilité à long terme, la résistance aux vibrations et bien sûr, la compatibilité avec les contraintes mécaniques et chimiques du milieu. Le choix du capteur devient donc stratégique. Faut-il opter pour un thermocouple de type E, réputé pour sa sensibilité, ou pour une sonde à résistance Pt1000, souvent privilégiée pour sa stabilité et sa précision ? Chaque technologie a ses avantages, mais toutes ne sont pas adaptées à des températures aussi basses.
Mesurer à -253 °C : une exigence extrême, un contexte critique
L’utilisation de l’hydrogène liquide dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’énergie ou de la mobilité propre impose des instruments de mesure d’une grande fiabilité. À ces températures, les erreurs ne pardonnent pas : une dérive, un temps de réponse mal maîtrisé, une mauvaise intégration mécanique peuvent compromettre la sécurité ou la performance d’un système de propulsion ou de stockage. Il ne s’agit pas simplement de “mesurer froid” ; il s’agit de le faire avec une précision robuste et constante dans le temps, au sein d’environnements exposés à des gradients thermiques extrêmes, à des vibrations ou à des chocs thermiques.
Le thermocouple de type E : une technologie sensible et rapide

Thermocouple
Le thermocouple de type E, constitué d’un alliage chromel-constantan, se distingue par sa forte sensibilité, notamment dans les plages de températures très basses. Il fournit une tension élevée par degré Celsius par rapport à d’autres types, ce qui en fait un bon candidat pour détecter les plus petites variations de température. Cette caractéristique est précieuse dans les environnements où les écarts thermiques doivent être immédiatement détectés, comme dans les circuits d’hydrogène liquide soumis à des phases de compression ou de détente.
Cependant, cette technologie présente aussi des limites. La stabilité dans le temps des thermocouples peut être affectée par des cycles thermiques répétés, l’oxydation ou le vieillissement des conducteurs. Leur précision est aussi généralement inférieure à celle des capteurs à résistance, notamment sur des périodes longues. Dans des applications de recherche ou de pilotage automatique, cela peut devenir un facteur limitant.
Consultez les thermocouples industriels WIKA, y compris le type E.
La Pt1000 : stabilité, précision et linéarité

Sonde à résistance à câble
La sonde à résistance Pt1000 est une autre alternative technique crédible pour la mesure en cryogénie. Sa structure repose sur la variation de résistance du platine en fonction de la température. Ce qui en fait un instrument extrêmement stable, reproductible et linéaire, y compris dans les gammes de température proches du zéro absolu.
À -253 °C, une Pt1000 correctement encapsulée, avec un câble adapté à la cryogénie, offre une précision fiable sur le long terme. Elle est particulièrement utilisée lorsque les exigences de traçabilité, de reproductibilité ou d’étalonnage sont prioritaires, comme dans les laboratoires, les installations de liquéfaction ou les tests de sécurité dans l’industrie de l’hydrogène.
Voir les capteurs à résistance Pt1000 WIKA.
Néanmoins, les Pt1000 présentent une sensibilité inférieure aux thermocouples dans les bas niveaux de température. De plus, leur temps de réponse peut être légèrement plus long selon la configuration mécanique. Le choix final dépendra donc des priorités du projet : privilégier la réactivité ou maximiser la stabilité.
Compatibilité cryogénique : un enjeu global
Au-delà du capteur en lui-même, la compatibilité des matériaux avec l’hydrogène liquide est primordiale. Les éléments de mesure doivent résister à la contraction thermique, à la perméation de l’hydrogène, et à d’éventuelles agressions chimiques. Chez WIKA, les sondes et thermocouples conçus pour la cryogénie font l’objet de validations spécifiques sur les matériaux (inox, PTFE, gaines spéciales), les modes d’assemblage (soudure, isolation renforcée), et les câbles (silicone basse température, fibre de verre, etc.).
Les capteurs peuvent également être testés sous pression pour des applications combinant température cryogénique et environnement sous vide ou sous gaz comprimé, typique des réservoirs d’hydrogène embarqués ou stationnaires.
WIKA, partenaire des environnements extrêmes
Depuis des décennies, WIKA conçoit des instruments de mesure destinés aux environnements les plus contraignants : nucléaire, spatial, offshore, cryogénique… Cette expertise a permis le développement de sondes et thermocouples conçus pour résister aux chocs mécaniques, aux vibrations, aux variations thermiques intenses et aux ambiances gazeuses spécifiques comme l’hydrogène.
Les équipes techniques de WIKA accompagnent les projets depuis la phase de conception jusqu’à la validation sur site, avec des solutions sur mesure : choix du capteur, du type de câble, du mode de fixation, de l’électronique embarquée. Toutes les sondes peuvent être fournies avec des certificats d’étalonnage et de conformité pour garantir la traçabilité et la performance dans des contextes réglementés.
Contactez nos spécialistes pour vos projets cryogéniques.
Conclusion
À -253 °C, le moindre compromis technique peut avoir des conséquences critiques. Le thermocouple type E offre une réponse rapide et une forte sensibilité, mais demande une vigilance sur la stabilité à long terme. La sonde Pt1000, quant à elle, garantit une linéarité et une précision fiables, au prix d’un temps de réponse parfois plus long. Le bon choix dépendra donc du contexte : dynamique de mesure, environnement, durée d’utilisation, contraintes normatives. Avec son expertise reconnue et sa gamme de capteurs conçus pour la cryogénie et l’hydrogène, WIKA France est un allié de confiance pour accompagner les acteurs de la transition énergétique et de l’innovation technologique vers des solutions sûres, performantes et durables.