Pressure transducers with EtherCAT® carry the digitalisation of the semiconductor industry to the transmitter level.

Les capteurs de pression exploitant le protocole de communication EtherCAT® poursuivent la digitalisation de l’industrie des semi-conducteurs au niveau des transmetteurs. À l’avenir, dans chaque usine de production, des dizaines de points de mesure de pression en seront équipés. Leurs environnements d’installation sont généralement exigus. Le grand défi est donc de disposer de transmetteurs de pression suffisamment compacts avec EtherCAT®.

La digitalisation est l’une des mégatendances qui touche tous les domaines de notre société et qui la modifiera profondément au fil des ans. Les entreprises industrielles mettent en réseau de plus en plus de systèmes, d’instruments et de process. L’industrie des semi-conducteurs fait l’objet d’une double attention : Elle fournit des produits de base essentiels à la digitalisation et connaît de ce fait une croissance considérable depuis des années. Pour répondre à la demande croissante, les fabricants mettent en place des process de production de plus en plus complexes.

La redondance des câbles augmente la fiabilité des process

Afin d’améliorer le contrôle des process individuels, les entreprises doivent relier leurs process de plus en plus étroitement et les rendre plus transparents, sur la base de la gestion de grandes quantités de données. La connectivité joue un rôle décisif à cet égard. L’industrie des semi-conducteurs s’appuie principalement sur le protocole de communication EtherCAT® (CAT = « Control Automation Technology »). Il est depuis longtemps intégré dans des systèmes d’instrumentation et de contrôle plus importants. EtherCAT® fonctionne avec une redondance des câbles et augmente ainsi la fiabilité du process. Les fonctions de connexion et de remplacement à chaud permettent également d’effectuer des travaux de maintenance et de remplacer des instruments pendant le fonctionnement du réseau EtherCAT®.

Nouveau capteur de pression avec EtherCAT® basé sur le plus petit capteur de ce type

Les transducteur avec EtherCAT® de WIKA sont extrêmement compacts.

Transducteur UHP WIKA avec EtherCAT® : WUD-20-E, WUD-25-E et WUD-26-E (de gauche à droite) s’adaptent à la dimension standard du réseau de 28,5 mm.

Les fabricants transfèrent de plus en plus l’interface numérique au niveau du transmetteur. En effet, elle peut également être utilisée pour intégrer de petits dispositifs dans les systèmes de contrôle, tels que les transducteurs de pression. Ce type de capteur est chargé de mesurer la pression dans les applications de gaz de haute pureté. L’espace d’installation disponible pour les instruments de mesure y est restreint, de sorte que la compacité est un critère essentiel. C’est pourquoi WIKA a développé le capteur de pression WUD-2x, le plus petit capteur de ce type sur le marché, pour l’intégrer dans les réseaux EtherCAT®.

Les nouveaux modèles de transducteur WUD-20-E, WUD-25-E et WUD-26-E (différents selon le raccord au process) se caractérisent par une compacité remarquable malgré l’interface numérique avec deux ports RJ45. Ces appareils s’adaptent à la dimension standard du réseau de 28,5 mm. Premier capteur de pression avec EtherCAT®, ce capteur de haute précision et très stable sur le plan de la compatibilité électromagnétique fonctionne avec le SDP 5003.2080 (« Special Device Profile »). Outre la valeur de la pression, il peut également fournir des informations sur l’appareil, telles que la température de l’électronique, la durée de fonctionnement, les diagnostics et les états d’erreur.

Contribution à la réduction des temps d’arrêt

Ces données rendent les process plus transparents et leur contrôle plus précis. L’analyse des données fournit aux entreprises une vue d’ensemble continue de l’état du système et de l’instrument (« surveillance des conditions ») et leur permet d’intervenir en cas de besoin. Les sites de mesure numérisés contribuent donc à réduire les temps d’arrêt.

Remarque
Vous trouverez de plus amples informations sur les capteurs de pression avec EtherCAT® WUD-20-E, WUD-25-E et WUD-26-E sur le site Internet de WIKA. Vous y trouverez également d’autres solutions de mesure pour l’industrie des semiconducteurs. Notre microsite IIoT Solutions vous donne d’avantage d’informations sur WIKA en tant que partenaire pour la digitalisation des process. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.