Le transmetteur de process en ligne DMSU22SA de WIKA ouvre un nouveau chapitre pour la surveillance de la pression dans les applications sanitaires.
L’instrument robuste avec la certification EHEDG et le marquage 3-A augmente la fiabilité du process et réduit la consommation de ressources telles que l’énergie et les produits de nettoyage.
Ce transmetteur de process soutient ainsi les fabricants de produits pharmaceutiques et alimentaires dans leurs efforts pour économiser davantage leurs process.
Comme c’est le cas pour les solutions du même type dans les applications sanitaires, le DMSU22SA est intégré dans la tuyauterie via des raccords hygiéniques. Équipé du protocole de communication HART®7, il peut facilement être intégré dans des process numérisés.
Qu’est-ce qui distingue ce transmetteur de process en ligne des systèmes de mesure précédents dans son domaine d’application ?
Élément capteur de forme elliptique
Le DMSU22SA fonctionne avec un élément capteur de forme elliptique qui se déforme sous l’effet de la pression. Un pont de mesure de Wheatstone fixé au corps du capteur enregistre les variations de résistance électrique équivalentes à la pression et les transmet au transmetteur. La précision de mesure de 1 % de l’étendue de mesure est assurée par une compensation active de la température, entre -10 °C et +80 °C, à l’aide d’un capteur Pt intégré. La compensation d’erreur est ainsi 10 fois meilleure qu’avec les capteurs métalliques classiques, ce qui permet un contrôle plus précis du process.
Le transmetteur de process en ligne mesure sans risque de contamination
De plus, les utilisateurs augmentent la fiabilité du process de deux manières avec le transmetteur de process en ligne.
- Premièrement : contrairement aux solutions en ligne précédentes, le DMSU22SA mesure sans liquide de transmission. Il n’y a donc aucun risque de contamination en cas de dommage.
- Deuxièmement : l’élément de détection, fabriqué en acier inoxydable 316L, a une paroi extrêmement robuste. Selon la version de l’instrument, elle est jusqu’à dix fois plus résistante qu’une membrane d’étanchéité conventionnelle (0,05 millimètre), tout en offrant l’élasticité nécessaire à la précision de la mesure.
Capteur avec autosurveillance intégrée
En dépit de sa grande résistance, il n’est pas exclu que des conditions extrêmes persistantes dans le process conduisent à des fuites. Dans ce cas, le fluide pénètre dans l’espace sous vide entre l’élément de détection et le tube support. Un système intégré de surveillance du vide, qui réagit à une pression de 50 mbar, détecte le dommage et le signale immédiatement, soit par HART®, soit par une boucle de courant.
Le comportement du flux permet d’économiser des coûts et a un impact durable
Grâce à sa technologie, le nouveau transmetteur de process en ligne contribue également à réduire les coûts des opérations de traitement tout en rendant les process plus durables. L’élément capteur elliptique se caractérise par un comportement d’écoulement nettement au-dessus de celui des boîtiers hygiéniques. Ceci est prouvé par une mesure de résistance. Les utilisateurs ont donc besoin de moins d’énergie pour les process NEP et SEP et pour maintenir la pression du process. De plus, vous utilisez moins de produits de nettoyage pour le « nettoyage en place ».
Remarque
Pour plus d’informations sur le transmetteur de process en ligne DMSU22SA, veuillez consulter notre site Internet WIKA. Vous y trouverez d’autres technologies de mesure WIKA pour les secteurs « Pharmaceutique et biotechnologie » et « Alimentation et boissons« . Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.