La surveillance de la pression dans l’industrie pharmaceutique est une tâche avec une grande variété d’exigences. Cependant, la multiplication de l’instrumentation pour y répondre ne doit pas être une conséquence inévitable. C’est ce que démontre l’utilisation d’un transmetteur de process universel dans la production d’API (« principes pharmaceutiques actifs »).

Les ingrédients pharmaceutiques actifs constituent le cœur de nombreux produits médicaux. Les efforts des entreprises dans le domaine de la sécurité des process sont donc importants. Par exemple, un producteur d’API pour antibiotiques recherche donc une instrumentation pour le process de synthèse des API qui soit à la fois précise et fiable à long terme. Différents emplacements de mesure sont équipés : sur les réacteurs, les réservoirs de stockage, les conduites de vapeur et de refroidissement.

Solution haut de gamme recherchée pour la surveillance de la pression

Le transmetteur de process UPT-20 permet de surveiller la pression à plusieurs niveaux avec un seul type d’instrument. L’illustration montre les adaptations pour un procédé de synthèse d’API

Le défi ici est sur les différents catalyseurs et produits chimiques qui entrent dans la synthèse. Il en résulte deux conditions décisives pour la technologie de mesure à utiliser : D’une part, les instruments destinés à l’hydrogénation ne doivent pas être fragilisés en raison du contact continu avec l’hydrogène. D’autre part, la corrosion doit être évitée dans les étapes critiques correspondantes du process. En outre, le fabricant d’API souhaite une solution haut de gamme pour son process. En plus des exigences techniques, un délai de livraison relativement court est souvent nécessaire.

WIKA a conçu un ensemble de solutions basées sur un seul modèle d’instrument de mesure qui répond à toutes les exigences du process de synthèse par des adaptations spécifiques. Il en résulte un système d’instrumentation extrêmement efficace et répondant aux dernières technologies.

Le séparateur à membrane avec revêtement or empêche la diffusion d’hydrogène

L’instrument de mesure sélectionné pour cette application est le transmetteur de process universel UPT-20. Ses performances, avec une précision de 0,1 % de l’échelle, sont conçues, entre autres, pour le contrôle de la pression dans l’industrie pharmaceutique. Dans le cas de la synthèse API, les instruments ont été spécifiés avec les raccords process et les plages de pression respectives en fonction de la nature du point de mesure. Les transmetteurs de process destinés à l’hydrogénation ont donc reçu un séparateur (modèle 990.10), qui protège le capteur de l’agressivité de l’hydrogène.  Sa membrane est recouverte d’or afin de protéger le montage sur séparateur par une barrière supplémentaire contre la diffusion d’hydrogène. La fragilisation de la membrane est ainsi évitée et, ce faisant la transmission fiable de la pression est garantie en permanence.

Pour les étapes de process impliquant des produits chimiques et de la vapeur, WIKA a combiné l’UPT-20 avec le séparateur modèle 990.27. Celui-ci dispose d’un raccord à bride avec une membrane affleurante, ce qui permet un nettoyage sans résidus. La version standard du transmetteur de process est suffisante pour la surveillance de la pression dans les process de refroidissement – pour l’alimentation en azote et en liquides de refroidissement.

Large spectre d’utilisation dans l’industrie pharmaceutique

L’exemple de la synthèse API montre que le transmetteur de process universel peut couvrir un large éventail de surveillance de la pression dans l’industrie pharmaceutique. En plus de sa grande précision, le modèle UPT-20 offre un large choix de plages de mesure, entre 0 … 400 mbar et 0 … 1000 bar. De plus, les versions de l’instrument avec protocole HART® et certification ATEX augmentent la flexibilité par rapport aux applications. Grâce à sa forme compacte et à sa tête d’affichage rotative avec écran réglable, l’UPT-20 peut être installé dans presque tous les environnements.

 

Note
Vous trouverez des informations supplémentaires sur l’UPT-20 et sur les industries pharmaceutique et biotechnologique sur le site Web de WIKA.

Ces solutions de mesure sont proposées sur notre boutique en ligne 

Nos solutions pour le contrôle de la pression dans l’industrie pharmaceutique sont présentées dans la brochure « Applications sanitaires ». Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.