Les montages sur séparateur sont idéaux pour de nombreux process de l’industrie chimique en tant que solution de mesure résistante et sûre, par exemple pour surveiller le niveau dans un réacteur à l’aide d’une pression différentielle.
C’est précisément pour cette tâche qu’un fabricant d’acide téréphtalique (acide téréphtalique purifié, PTA) utilise un tel dispositif de mesure avec un transmetteur de pression différentielle intégré. Compte tenu du fluide agressif et de l’emplacement de la mesure dans le réacteur, leur fiabilité dépend essentiellement du séparateur. Dans ce cas, il s’agit d’un produit sur mesure WIKA avec une extension extra-longue faite d’un matériau spécial.
Le PTA est l’une des matières premières chimiques les plus nécessaires. Il est principalement utilisé pour la production de polyesters saturés tels que le PET. La méthode la plus courante pour la production de PTA est l’oxydation catalytique en phase liquide du p-xylène. Il s’agit d’un process en plusieurs étapes comprenant l’oxydation, la cristallisation, la séparation des cristaux et le séchage.
Le montage sur séparateur pour le niveau est fortement sollicité
Afin d’obtenir un produit optimal, la température dans le réacteur doit être comprise entre 150 °C et 200 °C en permanence. La chaleur et les substances corrosives contenues dans le mélange réactionnel mettent à rude épreuve les instruments de mesure de pression utilisés dans le process. Il en va de même pour le montage sur séparateur qui mesure le niveau.
Un autre défi se pose pour la surveillance du niveau : Les réacteurs utilisés dans la production de PTA ont des parois très épaisses pour éviter les pertes de chaleur. Cela signifie qu’un montage sur séparateur standard n’est pas envisageable.
Extension pour les deux emplacements de mesure en tantale

Le niveau dans un réacteur PTA peut être surveillé à l’aide d’un montage sur séparateur avec un transmetteur de pression différentielle et une extension extra-longue en tantale. La photo montre un dispositif de mesure avec le transmetteur modèle DPT-20 de WIKA.
WIKA a donc produit une version spécifique du modèle 990.29 avec une longueur d’insertion allant jusqu’à 350 mm. À la demande du client, tous les composants impactés par le fluide, c’est-à-dire de la membrane à la face supérieure, ont été fabriqués en tantale. En effet, le fluide process et les vapeurs corrosives peuvent pénétrer dans l’espace situé entre le socle de la cuve et l’extension.
Une combinaison de matériaux avec de l’acier inoxydable, comme on en utilise souvent dans des applications comparables, ne résisterait pas longtemps à une telle agression. La solution WIKA, en revanche, offre une excellente résistance à la corrosion et donc une longue durée de vie du dispositif de mesure qui, dans le cas de l’application PTA, offre une précision de 0,1 % de l’échelle.
Note
Sur le site Internet WIKA, vous trouverez d’autres détails techniques sur le séparateur modèle 990.29, qui peut être combiné avec le transmetteur de pression différentielle modèle DPT-20 pour la mesure de niveau. Vous pouvez également obtenir un aperçu général des solutions de mesure WIKA pour le secteur chimique et télécharger la brochure correspondante. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.
Vous pouvez également en savoir plus sur la fonction de rangeabilité des transmetteurs de process WIKA dans la vidéo suivante.