WIKA India soutient la construction d’un nouveau bâtiment scolaire dans le village de Kesnand, près du site de la filiale à Pune. Le projet permet à l’école primaire Zilla Parishad d’agrandir considérablement ses locaux. Le bâtiment crée de l’espace pour 200 élèves supplémentaires, ce qui leur ouvre de meilleures perspectives d’éducation et d’avenir.
WIKA s’est engagée dans des projets au Kesnand au cours des 25 dernières années. Cette aide se concentre sur l’enseignement primaire afin d’aider les enfants issus de milieux défavorisés et de promouvoir l’éducation au sein de la communauté.
Cinq classes entièrement équipées dans le nouveau bâtiment scolaire
L’enseignement à l’école primaire Zilla Parishad devra se poursuivre en deux équipes jusqu’à ce que le nouveau bâtiment scolaire soit achevé. Grâce à l’initiative de WIKA, l’école dispose de cinq classes entièrement équipées. Elles résolvent le problème du manque d’espace et augmentent la capacité d’accueil de l’école.
Les membres du conseil d’administration du groupe WIKA et la direction de WIKA India ont assisté à la cérémonie de pose de la première pierre (la photo montre le PDG Alexander Wiegand pendant la cérémonie). Ils ont exprimé leur entière conviction à l’égard de ce projet et ont également salué le soutien continu reçu de la part de la communauté locale. Ce partenariat entre WIKA et la communauté villageoise montre comment les entreprises peuvent collaborer avec des groupes d’intérêt locaux pour promouvoir un changement significatif et durable.
Remarque
De plus amples informations sur l’engagement social de WIKA sont disponibles ici.