Collaboration with a pressure measurement system provider is the efficient way to design a measuring point specifically for the application.

La mesure de la pression pourrait être si simple : Installer un manomètre, un transmetteur de pression ou un instrument de mesure IIoT  – et c’est terminé. Mais dans de nombreux cas, un emplacement de mesure nécessite plus de composants que le seul instrument de mesure lui-même, en particulier dans l’industrie des process. C’est pourquoi WIKA s’est positionné en tant que fournisseur de solutions pour la mesure de pression – voici les bénéfices pour les utilisateurs, d’avoir une solution complète fourni par un seul partenaire.

En tant que fournisseur de solutions, WIKA fabrique tous les éléments de base pour la mesure de pression elle-même. Le portefeuille de matériel est en conséquence très large. En ce qui concerne les instruments de mesure, il va des manomètres standard aux transmetteurs de pression intelligents et aux capteurs compatibles IIoT. Il existe également une grande variété de séparateurs, de vannes d’instrumentation et d’autres composants intégrés pour une configuration spécifique à l’application, même dans des conditions ambiantes extrêmes. Des calibrateurs portables pour les applications sur le terrain complètent la gamme.

Les utilisateurs peuvent donc faire appel à toute la gamme d’options. 

  • Ensemble de mesure typique que WIKA propose selon les spécifications du client en tant que fournisseur de systèmes.

    Exemple d’un emplacement de mesure sur une canalisation avec raccordement à bride, tel que fourni par WIKA, entièrement prémonté et prêt à être installé. Il est instrumenté d’un manomètre modèle PGU avec unité radio NETRIS®3 homologuée ATEX, d’un collecteur de vannes modèle IV20 (« block-and-bleed »), d’un siphon et d’un monobloc modèle IBF1.


    Plus besoin de coordonner plusieurs fournisseurs
    Les utilisateurs ne doivent plus coordonner la conception l’emplacement de mesure avec plusieurs fournisseurs. Ils n’ont qu’un seul interlocuteur chez le fournisseur de solutions complètes, qui est à leur disposition pour les aider. Tous les composants peuvent être assemblés en fonction des besoins sans perte de temps ou, si nécessaire, fabriqués séparément. Les problèmes de compatibilité, tels que l’inadéquation des filetages de raccordement, qui entraînent un surcroît de travail et des retards lors de l’installation du système, sont éliminés. Des structures de production flexibles permettent également de réaliser rapidement des demandes spéciales.

  • Moins de frais de personnel sur place
    WIKA livre l’ensemble de mesure complètement prémonté. L’utilisateur économise ainsi les frais de personnel liés à l’assemblage des différents composants – appareil de mesure, vannes, protections de surpression, siphons, anneaux de rinçage, brides d’adaptation et séparateurs. Il évite également les erreurs potentielles, telles que les couples de serrage incorrects ou les joints manquants, qui peuvent survenir au cours des différentes étapes d’assemblage dans le site.

  • Sécurité du process : test complet avant la livraison
    WIKA fabrique les systèmes de mesure sur commande en se basant sur les exigences légales et les directives spécifiques. Le fonctionnement et l’étanchéité sont testés avant la livraison. Les contrôles de qualité effectués pendant la production garantissent qu’aucun défaut ne se produira lors de la mise en service. Des protocoles d’essai optionnels confirment à l’utilisateur que le système possède la qualité de mesure requise. En fin de compte, ces tests augmentent la fiabilité du process.

  • Longue durée de vie du système de mesure : Toutes les pièces sont parfaitement adaptées les unes aux autres
    En tant que fournisseur de solutions de mesure de pression, WIKA est en mesure d’adapter avec précision tous les composants d’un ensemble de mesure les uns aux autres. Cela permet d’obtenir une qualité constante et une longue durée de vie du système adapté au process en question. Cela permet également d’augmenter la rentabilité de l’approvisionnement.

Conclusion

Dès que les sites de mesure nécessitent plusieurs composants, un fournisseur de solutions complètes tel que WIKA est recommandé comme partenaire. De cette manière, les utilisateurs reçoivent des instruments sur mesure provenant d’une seule source, préassemblés, prêts à être installés et testés de manière exhaustive. Ils bénéficient de cette collaboration grâce aux économies de personnel et de temps, à une plus grande fiabilité des process et à la durée de vie de l’ensemble de mesure.

Note
Sur le site internet WIKA, vous pouvez obtenir un aperçu de la gamme de produits pour la mesure de pression. Vous y trouverez également des informations sur d’autres solutions de mesure pour l’industrie des process. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.