L’utilisation civile de l’énergie nucléaire est un marché important. Afin de mieux se positionner au niveau mondial en tant que partenaire de solutions sur ce marché, WIKA s’est donc fait certifier conformément à la nouvelle norme de gestion de la qualité, ISO 19443:2018, pour les projets nucléaires civils – la première entreprise en Allemagne à le faire et la quatrième au niveau mondial !
WIKA fournit pour ce marché des instruments et des solutions de mesure personnalisées pour les mesures de pression, température et niveau. Pour cette raison, TÜV SÜD a certifié les trois sites de production concernés – WIKA Klingenberg, KSR Kuebler et WIKA Poland SGF – simultanément dans une procédure matricielle.
Un effort plus important requis pour ISO 19443 que pour KTA 1401
Durant la phase préparatoire du projet ISO 19443, WIKA a pu s’appuyer sur des procédures antérieures associées à des commandes dans le secteur des applications nucléaires civiles.
Celles-ci étaient basées sur les stipulations de la certification KTA 1401, bien que celles-ci soient principalement destinées au secteur allemand de la production d’énergie nucléaire. Par rapport à KTA 1401, les ressources requises pour ISO 19443 sont beaucoup plus importantes.
Il s’agit avant tout des exigences de sécurité, de la classification des produits et des composants et des formations correspondantes pour le personnel impliqué dans ces process.
Une certification dès la première tentative
Après un projet actif qui n’a duré que six mois – y compris une formation externe sur la nouvelle norme – les audits de certification ont commencé sur les trois sites.
Ces préparatifs méticuleux se sont avérés très utiles. Au cours d’une période d’inspection de trois semaines, l’équipe d’auditeurs TÜV SÜD de France a constaté que toutes les mesures requises avaient été mises en œuvre sans déviations critiques.
WIKA a donc obtenu le certificat dès cette première tentative !
En bonne position pour les projets internationaux
Avec cette certification, WIKA s’est placé dans une bonne position pour les projets internationaux impliquant l’utilisation civile de l’énergie nucléaire.
Il n’est pratiquement plus nécessaire de procéder à des audits de clients pour se qualifier en tant que fournisseur. En outre, le groupe d’entreprises WIKA dispose désormais d’un éventail de compétences plus large.
C’est la clé pour disposer de process sûrs et robustes aujourd’hui et pour le futur.

TÜV SÜD a certifié WIKA conformément à la norme ISO 19443. La photo a été prise après la remise du certificat.
Note
Sur le site Internet WIKA, vous trouverez un aperçu des solutions de mesure dans le domaine de la production d’énergie.
En outre, la brochure « Production d’énergie nucléaire » peut être téléchargée. Si vous avez d’autres questions, nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider.