WIKA India is socially committed. The inauguration of a nursery is only an example.

La filiale WIKA India est très active sur le plan social. Cet engagement profite aussi bien aux employés qu’à l’entreprise. En janvier, la filiale a par exemple inauguré une crèche sur le site de Pune, afin de promouvoir la compatibilité entre la famille et le travail.

La garderie peut accueillir jusqu’à dix enfants de moins de six ans. Les petits sont pris en charge par des infirmières dûment qualifiées d’un hôpital local pendant que les parents vaquent à leurs occupations chez WIKA. Ils disposent de beaucoup d’espace pour jouer et se reposer. Des couleurs vives et une musique de fond douce créent un environnement agréable qui favorise le développement des enfants. Les aliments pour bébés et les repas pour les enfants plus âgés sont préparés dans sa propre cuisine.

Avec sa dernière initiative pour soutenir les employés, la filiale a réaffirmé sa position d’employeur privilégié. La crèche est conforme aux dispositions légales qui obligent les entreprises de plus de 30 salariés à offrir un tel service.

WIKA India fait un don pour la santé des femmes et des jeunes filles

WIKA India soutient la santé des femmes dans l'État du Rajasthan.

Un don de WIKA India a permis de fournir aux femmes et aux jeunes filles du Rajasthan des articles de santé et d’hygiène ainsi que des trousses de premiers secours.

WIKA India n’est pas seulement engagée socialement sur ses sites et auprès des communautés auxquelles ils appartiennent. La filiale soutient la Fondation Prerna, une ONG renommée basée à Jodhpur, dans l’État du Rajasthan. Elle le fait en collaboration avec l’Institut indien de technologie de Jodhpur (IITJ), également situé à Jodhpur.

La dernière donation à la Fondation Prerna est destinée à aider les personnes dans le besoin, en particulier les femmes et les jeunes filles dans ce cas précis. Outre une sélection soignée d’articles pour la santé et l’hygiène, elle comprend également des kits de premiers secours. Avec cette donation, WIKA India suit ses propres valeurs corporatives. La filiale souligne l’importance de donner quelque chose en retour et de favoriser un changement positif. Elle continuera à participer à la construction d’une société plus saine.

Remarque

De plus amples informations sur nos sites internationaux peuvent être consultés sur le site web de WIKA.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.