En tant qu’entreprise active à l’échelle mondiale, WIKA s’efforce d’assurer une gestion durable dans le monde entier. Tous les sites y contribuent à différents niveaux. La protection de l’environnement, la protection du climat, le soutien des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise et la poursuite simultanée des objectifs de l’entreprise vont de pair. De nombreuses initiatives contribuent déjà positivement à la réalisation des objectifs de développement durable de WIKA. Les exemples suivants en témoignent :
Économie d’énergie chez WIKA Italie
Sur la voie du développement durable, chaque pas compte, même s’il semble petit à première vue. Par exemple, en équipant nos installations de production en Italie d’un éclairage LED, nous avons pu réaliser une économie de 55 % de la consommation d’énergie. Alors que la puissance installée avant le remplacement était de 8 400 watts, elle n’était plus que de 3 780 watts après l’installation.
WIKA Afrique du Sud soutient les écoliers
Depuis 2013, WIKA Afrique du Sud s’est engagée à aider le quartier de Mangolongolo. La filiale y a lancé un programme de nutrition. Elle aide également les écoliers en achetant des chaussures, des sacs, des uniformes et de la papeterie. Une garderie pour les enfants âgés de trois à six ans a également été mise en place au sein de cette communauté. L’aide apportée s’étend également à d’autres habitants du quartier.
Une autre initiative de la filiale a permis de créer un jardin de fruits et légumes pour les enfants de l’école primaire Denver à Johannesburg et du centre pour le développement de la petite enfance au Cap. Un grand nombre de filles et de garçons viennent des quartiers voisins. Le jardin permet d’enrichir leur menu quotidien, de leur fournir des colis alimentaires mensuels et de générer des revenus supplémentaires (photo ci-dessus). Ces revenus servent à acheter du matériel scolaire et des uniformes pour les enfants, par exemple.
Projet de traitement des eaux usées en Indonésie

Les habitants de l’Indonésie bénéficient d’une élimination sûre des eaux usées grâce à l’aide de WIKA.
WIKA MENAT, la filiale de Dubaï, contribue à améliorer l’évacuation des eaux usées en Indonésie. Dans cet État insulaire, de nombreuses personnes, en particulier des enfants, décédent à cause de l’eau contaminée. C’est également le cas des familles qui vivent sur des pilotis et qui sont obligées de rejeter les eaux usées et les déchets solides directement dans la mer.
L’ONG « Safe Water Gardens (SWG) » a mis au point un nouveau système d’évacuation des eaux usées spécialement destiné à ces personnes, les « wet SWG ». Ils se composent d’un réservoir d’eaux usées et d’un système de tuyauterie relié aux toilettes et à un évier. Le grand avantage de ces systèmes est qu’ils ne nécessitent pas d’entretien.
Le soutien financier de WIKA MENAT a permis d’installer les dix premiers systèmes sur l’île de Riau. Pour la première fois, dix familles disposent d’installations sanitaires. Le gouvernement de l’île est enthousiaste à l’égard des SWG, car ils sont performants et, avec 200 euros, bien moins chers que les systèmes précédents. WIKA MENAT est fière d’avoir rendu ce projet possible.
La filiale indienne travaille avec un matériau d’emballage à base de cellulose

Matériaux d’emballage durables de WIKA India
WIKA India a complétement modifié le process d’emballage des modules bimétalliques sur son site de Ghaziabad, situé à l’est de la capitale indienne New Delhi. Au lieu du polystyrène expansé (EPS), la filiale utilise désormais des matériaux à base de cellulose. De plus, elle a introduit des enveloppes en cellulose pour les produits Hallwa et AFCG. Ces emballages respectueux de l’environnement sont fabriqués à partir de pâte à papier.
Le carton brun recyclé est utilisé comme matériau de base. Un seul moule suffit désormais pour produire des emballages pour cinq variantes de produits. Cette innovation sera également utilisée pour d’autres lignes de produits à l’avenir.
Réduction de la consommation d’eau dans la production des instruments de mesure de force

Les systèmes laser utilisés dans la production d’instruments de mesure de force sont désormais dotés d’un système de refroidissement fermé, ce qui réduit considérablement la consommation d’eau.
Le site allemand de Tecsis à Offenbach soutient les initiatives de développement durable de WIKA avec un système de refroidissement alternatif pour les systèmes laser utilisés dans la production. Pendant des années, les systèmes ont été alimentés par de l’eau municipale, ce qui revenait à gaspiller une ressource précieuse. À la suite d’une suggestion d’un employé, le site a progressivement mis à niveau les systèmes laser en les équipant d’un système de refroidissement moderne et fermé.
En réduisant la consommation d’eau, le site a amélioré l’efficacité de ses ressources et réduit les incidences négatives sur l’environnement. Le passage au nouveau système de refroidissement a permis de réduire la consommation annuelle d’eau du site d’environ 2 000 mètres cubes, ce qui correspond à une économie d’environ 85 % par an.
Remarque
De plus amples informations sur la stratégie de développement durable de WIKA sont disponibles sur le site web de WIKA.