Un transducteur de pression est souvent perçu comme un composant “silencieux” : une fois installé, il convertit la pression du process en signal électrique exploitable par un automate, un contrôleur ou un système d’acquisition. Pourtant, avant une panne franche, il existe presque toujours une phase de vieillissement détectable : le signal devient bruité (instable), ou il dérive (offset qui se décale lentement, erreur qui s’installe). L’enjeu est simple : distinguer un capteur réellement en fin de vie… d’un problème d’installation, d’alimentation, de câblage ou de conditions de process.
Dans ce guide, WIKA vous propose une démarche pragmatique, orientée terrain, pour diagnostiquer ces symptômes sans “tout remplacer” trop vite, tout en restant cohérent avec la manière dont WIKA définit et présente les capteurs / transducteurs / transmetteurs.
1) Transducteur de pression vs transmetteur : pourquoi ça change le diagnostic
Dans la pratique, beaucoup utilisent “transducteur” et “transmetteur” comme des synonymes, mais le blog WIKA rappelle qu’ils ne sont pas techniquement identiques : un transducteur convertit la pression en signal électronique, tandis qu’un transmetteur ajoute des circuits qui amplifient, compensent et linéarisent, puis envoient le signal à un récepteur.
WIKA précise même un point très utile pour la recherche de pannes : un transducteur délivre souvent un signal analogique de type millivolt par volt (mV/V), et ces signaux ne sont pas linéarisés ni compensés en température. À l’inverse, un transmetteur propose des signaux typiques 0–5 V / 0–10 V / 4–20 mA ou numériques.
Conséquence directe : un montage “transducteur mV/V + acquisition” peut paraître plus sensible au bruit ou aux variations thermiques qu’un transmetteur déjà conditionné. Donc avant de conclure à une fin de vie, il faut savoir ce que vous avez réellement en chaîne de mesure.
2) Les symptômes typiques de fin de vie : bruit et dérive
- Bruit : un signal qui “bouge” alors que le process est stable
On parle de bruit lorsque la sortie oscille sans corrélation avec une variation réelle de pression. Concrètement, vous pouvez observer :
– une valeur qui “tremble” sur l’affichage (ou sur la tendance)
– des micro-pics aléatoires
– une instabilité qui apparaît surtout quand d’autres équipements tournent (variateurs, moteurs, soudure, etc.)
Le point clé : le bruit peut venir du capteur, mais très souvent il vient de l’environnement électrique (blindage, masse, alimentation, chemin de câble), ou d’une pression pulsée (pompe, compresseur) qui ressemble à du bruit si on ne l’attend pas.
- Dérive : le zéro ou l’échelle se décale dans le temps
La dérive se manifeste par une erreur qui s’installe lentement :
– le zéro n’est plus au zéro (offset)
– l’erreur grandit avec le temps
– l’écart n’est pas le même à mi-échelle et en pleine échelle (problème de pente / span)
Et là aussi, attention aux faux amis : côté WIKA, un capteur de pression convertit la pression en variable électrique, et l’électronique convertit ensuite le signal en signal calibré transmis via un connecteur/câble standardisé. Si l’environnement thermique ou électrique perturbe cette chaîne, vous pouvez avoir une “dérive apparente”.
3) Avant de déclarer une “fin de vie” : éliminer les causes les plus fréquentes
Nous conseillons de procéder dans cet ordre :
1. Stabilité du process : la pression est-elle réellement stable ? Une pulsation peut mimer un bruit.
2. État du câblage : connecteur mal enclenché, oxydation, humidité, blindage coupé, câble pincé.
3. Cheminement des câbles : proximité variateurs/moteurs, absence de séparation puissance/mesure.
4. Alimentation : fluctuations de la source (particulièrement critiques sur un transducteur mV/V).
5. Type de sortie : si vous êtes sur un signal “faible” non compensé (mV/V), vous êtes mécaniquement plus exposé aux effets externes qu’un transducteur avec conditionnement.
4) Une méthode simple de diagnostic (terrain) : bruit + dérive
Étape A — Test “silence électrique”
Faites une mesure quand l’installation est au plus calme (arrêt variateurs, moteurs, machines voisines).
- Si le bruit disparaît : suspicion forte d’EMI / masse / blindage.
- Si le bruit reste : on continue.
Étape B — Vérification “zéro + répétabilité”
Dans une condition de référence stable (selon le montage : atmosphère, pression connue, ou point bas reproductible), relevez :
- la valeur au repos
- la valeur après coupure/remise sous tension
- la valeur après stabilisation thermique
Un transducteur en fin de vie montre souvent une mauvaise répétabilité : il ne revient plus au même point.
Étape C — Spot-check sur plusieurs points

Capteur de pression de précision CPT6100
Le diagnostic le plus discriminant reste un contrôle sur quelques points (bas / milieu / haut) avec une référence fiable.
Pour des besoins de métrologie, WIKA présente les CPT6100 / CPT6180 comme des transducteurs compacts et robustes, avec une interface série, une étendue librement sélectionnable de -à 400 bar, et une précision jusqu’à 0,01 % IS-50 (IntelliScale). Le mode de sortie standard fournit les valeurs via un processus query-response.
Étape D — Si vous suspectez un problème de dynamique (pulsations, essais fuite/éclatement)

Capteur de pression haute vitesse CPT6140
Dans certains cas, vous ne cherchez pas seulement une dérive lente : vous cherchez à savoir si le transmetteur “suit” correctement. WIKA propose le CPT6140 comme une version haute vitesse avec un mode de sortie 250 Hz (4 ms), une étendue librement sélectionnable de -1 à 400 bar, et une précision jusqu’à 0,025 % IS-50 (IntelliScale), avec un mode de sortie streaming en format IEEE-754.
5) Quand conclure à une fin de vie (et agir)
Vous pouvez raisonnablement parler de fin de vie quand vous constatez au moins un de ces points, après avoir sécurisé l’installation :
- bruit persistant malgré un câblage propre et un environnement électrique “calme”
- dérive accélérée (l’erreur augmente plus vite qu’avant)
- perte de répétabilité (zéro instable, comportement différent après redémarrage)
- écart non cohérent entre plusieurs points de pression (pente qui change)
À ce stade, vous avez trois options : re-étalonner (selon le produit), réparer (selon le produit et la politique du site), ou remplacer.
6) Bien choisir le remplacement : éviter que le problème revienne
Les transducteurs se distinguent notamment par : l’étendue de mesure, le raccord process, le signal de sortie, le raccordement électrique.
Si votre diagnostic a montré une sensibilité au bruit / à l’environnement, le sujet n’est pas uniquement “quel transducteur”, mais aussi “quelle sortie” et “quelle architecture de mesure”. Pour explorer l’offre et les variantes disponibles, la page WIKA “capteurs de pression” mentionne notamment : ~176 étendues de mesure (25 mbar à 15 000 bar), plus de 14 signaux de sortie (dont courant/tension, RS-232 et signaux bus), et 18 raccordements électriques possibles.
FAQ — Transducteur de pression : bruit, dérive, fin de vie
1) Quelle différence WIKA fait entre transducteur et transmetteur ?
Le blog WIKA explique qu’un transducteur convertit la pression en signal électronique, tandis qu’un transmetteur ajoute amplification/compensation/linéarisation et envoie le signal (0–10 V, 4–20 mA, numérique…).
2) Mon transducteur de pression “bouge” : est-ce forcément sa fin de vie ?
Non. Avant de conclure, vérifiez l’environnement électrique (blindage/masse) et la stabilité du process. Les signaux mV/V (transducteur) ne sont pas linéarisés ni compensés en température, ce qui peut amplifier des effets externes.
3) Comment vérifier rapidement une dérive ?
Faites un contrôle du zéro dans une condition stable, puis répétez après redémarrage. Ensuite, comparez sur 2–3 points avec une référence fiable.
4) Quel produit WIKA utilise comme référence pour vérifier une dérive ?
Les CPT6100/CPT6180 sont des transducteurs de précision avec interface série, étendue -1…400 bar, et précision jusqu’à 0,01 % IS-50 (IntelliScale).
5) Et si j’ai besoin de vérifier des variations rapides (pulsations, tests fuite/éclatement) ?
Le CPT6140 est présenté comme une version haute vitesse avec mode de sortie 250 Hz (4 ms) et streaming IEEE-754.
6) Où trouver l’offre WIKA pour choisir un remplacement adapté ?
Vous pouvez partir de la page “capteurs de pression” (variantes d’étendues, signaux, raccordements), puis affiner selon votre application.