Le SF6 pur est un excellent isolant dans les appareillages électriques, mais l’humidité dans le gaz diminue son pouvoir isolant et peut également entraîner des produits de décomposition très nocifs pour l’homme, les machines et l’environnement. Créé en partenariat avec une société européenne de services publics, le GAD-2000 révolutionnaire de WIKA élimine non seulement l’humidité du gaz SF6 et déshydrate le compartiment lui-même, mais il le fait aussi pendant que tout l’équipement est encore en ligne.
L’hexafluorure de soufre (SF6) est un excellent isolant diélectrique que l’on trouve couramment dans les appareillages électriques moyenne et haute tension. Ce gaz ininflammable est un puissant agent d’extinction d’arc : dans l’environnement à haute température d’une décharge électrique, les six atomes de fluor se séparent de l’atome de soufre pour capturer un électron. Après l’extinction de la décharge, la molécule se reconstitue rapidement. De plus, le gaz SF6 n’est pas toxique.
Cependant, l’humidité dans le gaz cause de graves problèmes de fonctionnement et de sécurité. L’eau est une impureté qui, par sa présence même, diminue la rigidité diélectrique globale du système. L’H2O empêche également le soufre et le fluorure de se recombiner complètement. Lorsque le SF6 ne « s’auto-régénère » pas complètement après chaque arc électrique, il y en a de moins en moins. De plus, le soufre et le fluor séparés peuvent se combiner aux molécules d’oxygène de l’eau pour créer des sous-produits toxiques : tétrafluorure de thionyle (SOF4), fluorure de thionyle (SOF2), fluorure de sulfuryle (SO2F2) et dioxyde de soufre (SO2). Cet environnement acide et corrosif endommage les équipements, entraînant des fuites qui peuvent mettre en danger le personnel et l’environnement (le SF6 est un puissant gaz à effet de serre).
Afin de maintenir une bonne isolation et d’éviter la corrosion et les conditions critiques, les opérateurs enlèvent régulièrement l’humidité du gaz pour la maintenir sous le point de saturation de l’eau. Jusqu’à récemment, la seule façon de déshydrater le SF6 consistait à débrancher l’appareillage de commutation à isolation gazeuse (GIS), à évacuer le gaz, à le faire passer dans une unité de traitement des gaz avec filtres de déshydratation, à remplir le GIS avec le gaz séché, puis à remettre le système en fonction. Il peut s’agir d’un processus qui prend beaucoup de temps et qui nécessite l’arrêt d’une centrale électrique.

Le nouveau système de déshydratation de gaz SF6 GAD-2000 de WIKA élimine l’humidité pendant que les opérations se poursuivent comme d’habitude
Élimination en ligne de l’humidité du gaz SF6
Une entreprise de services publics en Europe avait besoin d’un appareil capable d’assécher le gaz SF6 alors que tout l’équipement était encore en service. Il avait même un brevet pour une telle unité. Ce qu’il n’avait pas, c’était les ressources nécessaires pour le développer et le fabriquer.
Sachant que WIKA est un leader dans l’industrie du transport et de la distribution d’énergie, la société de services publics a demandé l’aide de nos experts du SF6. C’est ainsi qu’est né le GAD-2000.
Ce déshydrateur de gaz révolutionnaire enlève une partie du SF6 du SIG, fait passer le gaz à travers une série de compresseurs sans huile et deux filtres absorbant l’eau, puis retourne le gaz séché dans le SIG. Ce processus est répété jusqu’à ce que le niveau d’eau dans le gaz soit inférieur au point de saturation ou atteigne une valeur souhaitée. Comme le GAD-2000 déshydrate automatiquement le gaz pendant que le SIG est encore en ligne, il y a peu ou pas de temps d’arrêt, ni d’intervention humaine. Lorsqu’un technicien doit interagir avec le déshydrateur de gaz, l’écran tactile de 7 pouces est facile et intuitif à utiliser.
Sécurité de la centrale : Une priorité dans la manipulation des gaz SF6
Étant donné que le SF6 est un gaz potentiellement dangereux et un composant critique du système, il nécessite un système de sécurité robuste et une manipulation extrêmement prudente. Le GAD-2000 dispose d’un compartiment à gaz automatique qui isole le SF6 dans un module de sécurité pendant l’extraction et le remplissage, en cas d’erreur. L’appareil peut, en option, contrôler en continu l’instrumentation de surveillance à partir du compartiment à gaz et dispose en outre d’une commande de sécurité SIL2 implémentée.
De plus, le GAD-2000 peut être équipé en option d’un module GSM (Global System for Mobile communications) pour transférer les données directement sur un appareil mobile. Une fois installé, l’opérateur peut laisser l’appareil fonctionner automatiquement et recevoir à distance des informations sur :
- Le taux d’humidité actuel dans le compartiment à gaz
- Les conditions de filtrage
- Le travail achevé
Le GAD-2000 est une unité de déshydratation de gaz très efficace et efficiente qui permet à une centrale électrique de continuer à fonctionner normalement tout en maintenant les niveaux d’humidité sécuritaires du gaz SF6 dans les tableaux de distribution. Pour en savoir plus sur le GAD-2000 et les autres équipements d’épuration, de manutention et d’entretien des gaz SF6 de WIKA, contactez nos spécialistes en transmission et distribution de puissance.