Vanne d’aération à la place de l’orifice d’aération : Avec cette option, le manomètre à membrane hygiénique modèle PG43SA-S est adapté au nettoyage extérieur avec des agents particulièrement agressifs, souvent réalisé dans l’industrie pharmaceutique. La vanne fermée rend l’intérieur du manomètre étanche conformément à la norme de protection IP68. Elle empêche ainsi la pénétration des produits de nettoyage.

Dans l’industrie pharmaceutique, la protection des principes actifs et des médicaments contre la contamination est une priorité absolue. Par conséquent, un nettoyage approfondi de l’équipement après chaque lot est indispensable. Cependant, son efficacité dépend essentiellement de la concentration des substances utilisées et du niveau des températures.

Nettoyage : Soude caustique et acide nitrique

Les manomètres à membrane hygiéniques tels que le modèle PG43SA-S de WIKA conviennent pour surveiller la pression des réservoirs mobiles dans l’industrie pharmaceutique.

Dans différents cas, les équipements subissent non seulement un nettoyage du côté du process (CIP, SIP), mais aussi un nettoyage de l’extérieur. Cela s’applique également aux entreprises pharmaceutiques qui utilisent le modèle PG43SA-S de WIKA pour le contrôle de la pression dans les réservoirs mobiles. Ici, le process de nettoyage est effectué à l’extérieur à des températures élevées et avec des produits chimiques dont la concentration est nettement plus élevée. Les fluides comprennent, par exemple, 30 % de soude caustique et 60 % d’acide nitrique – tous deux sous forme diluée. Avec ces substances, l’instrument de mesure est nettoyé de tous côtés dans un système de nettoyage à l’aide de buses.

Lors d’une telle opération, des produits chimiques peuvent pénétrer dans le boîtier du manomètre par l’orifice d’aération. Les matériaux de l’instrument de mesure peuvent résister aux concentrations et aux températures typiques des produits de nettoyage. Cependant, des substances extrêmement agressives, comme dans l’application décrite, et/ou des températures très élevées attaquent l’intérieur du manomètre au fil du temps. Conséquence : L’instrument de mesure doit être remplacé.

Mesure de pression avec vanne ouverte

Manomètre à membrane modèle PG43SA-S de WIKA dans sa nouvelle version avec vanne d’aération ouverte : La vue en coupe montre la vanne en position ouverte. La bague de sécurité est marqué en rouge.

WIKA a donc répondu à la question : Comment prolonger la durée de vie du PG43SA-S, même lorsqu’il est nettoyé de l’extérieur dans des conditions extrêmes ? La réponse : en utilisant une version avec une vanne d’aération. La vanne fermée (IP68) isole l’intérieur de l’instrument des substances de nettoyage. Cependant, lors sa fonction réelle, le contrôle de la pression, elle doit être ouverte. Sinon, la mesure correcte de la pression est impossible. En effet, la pression interne s’accumule dans le boîtier fermé, ce qui conduit à un résultat de mesure faussé.

Facilité d’utilisation

La nouvelle vanne d’aération est clairement visible, elle est montée sur le dessus du boîtier pour un accès facile. Elle peut être ouverte ou fermée sans outils à l’aide d’un écrou à ailettes. Le sens de rotation, ainsi que les positions ouverte et fermée, sont clairement indiqués sur le boîtier. L’écrou et le joint de la vanne sont de conception hygiénique. Une bague de sécurité empêche le dévissage de la vanne.

Stérilisation dans un autoclave

Avant chaque nettoyage externe, on ferme la vanne d’aération. Le manomètre a alors un indice de protection IP68. Si le process de nettoyage est suivi d’une stérilisation dans un autoclave, la vanne doit être ouverte à nouveau. Sinon, en raison des conditions de vapeur saturée qui y règnent, la pression interne s’accumulerait, avec des conséquences négatives pour l’instrument de mesure.

Conclusion
Le manomètre à membrane PG43SA-S a été spécialement conçu pour une grande variété d’applications sanitaires. La nouvelle variante avec vanne d’aération et protection IP68 a encore élargi la gamme d’applications de ce manomètre.

Note
Vous trouverez de plus amples informations sur le manomètre hygiénique PG43SA-S et les autres modèles de la série PG43SA sur le site de WIKA. Si vous avez des questions sur les manomètres avec l’option de protection IP68, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

WIKA, la pression et la température sur-mesure



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.