Précision, qualité, savoir-faire
Depuis plus de 40 ans, le laboratoire d’étalonnage DH-Kubler* du groupe WIKA offre un service de qualité pour l’étalonnage en pression de manomètres, capteurs de pression, calibrateurs, contrôleurs, balances de pression et autres appareils de mesure en pression.
Le savoir-faire du Groupe en matière d’étalonnage reste encore aujourd’hui inégalé puisque seul le LNE et le Laboratoire DH* du Groupe WIKA sont en mesure de réaliser des étalonnages de balances de pression de référence.
Le laboratoire DH Groupe WIKA est d’ailleurs le premier à s’être lancé dans la fabrication de balances de pression à la demande des Armées Françaises.La conception des pistons cylindres fait, encore de nos jours, la renommée du Groupe et son expérience lui confère un savoir-faire unique dans le domaine de la mesure de pression.
A ce titre, et dans le cadre du maintien de nos accréditations Cofrac pression (2-1033**) et masse (2-1129**), selon les exigences de la norme ISO 17025, mais aussi afin de démontrer son expertise à ses clients, le Laboratoire DH Groupe WIKA participe régulièrement à des comparaisons inter-laboratoires avec le LNE (Laboratoire National de métrologie et d’Essais).Courant 2017, notre Laboratoire a participé à une comparaison dans le domaine suivant: manomètre numérique de mesure de pression relative de 0 à 70 Bar en Gaz.
Cette comparaison fut l’occasion pour le Laboratoire DH Groupe WIKA de se situer par rapport aux différents Laboratoires d’étalonnage.Mais cela a également été une réelle opportunité de se comparer à la référence en France qui est le Laboratoire National de métrologie et d’Essais (détenteur des étalons Nationaux).
La comparaison en pression s’est déroulée avec un étalon de transfert de type Manomètre Numérique de la marque MENSOR (du Groupe WIKA) type CPG2500 gamme 0-70 bar et celle-ci a été organisée sous forme de « comparaison inter-laboratoires en boucle » pilotée par le LNE.
Les résultats de chaque laboratoire ont été consignés dans des certificats d’étalonnage COFRAC ISO 17025, et ont été comparés aux valeurs de référence issues des mesures réalisées par le LNE. Communiqués aux différents Laboratoires anonymement, les résultats de cette comparaison montrent que le Laboratoire DH Groupe WIKA est le plus proche des résultats du LNE parmi une dizaine de Laboratoire participant.
Le Laboratoire DH Groupe WIKA se place juste derrière le LNE en terme d’incertitudes de mesure, et se situe donc parmi les meilleurs Laboratoires d’étalonnage en France.
Nous sommes donc fier de partager ces informations qui démontrent une forte volonté de satisfaire nos clients avec toujours un haut niveau de qualité.
Les perpétuelles améliorations que nous apportons à notre offre de service pour nos clients portent donc leurs fruits et nous prévoyons d’ores et déjà de réaliser une nouvelle comparaison dans le domaine « masse » courant 2018.
Dans un futur proche, toujours dans le but d’élargir notre gamme de service d’étalonnages, mais aussi afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, le Laboratoire DH Groupe WIKA déposera de nouvelles demandes d’accréditations qui permettront de proposer une offre globale et encore plus complète.
Le laboratoire DH-Kubler du groupe WIKA c’est:
- Large gamme de mesure de -1 à 9500 bar
- Possibilité de réaliser des étalonnages accrédités Cofrac ou non Cofrac
- Délais courts garantis (remboursé en cas de dépassement)
- Tarifs attractifs par rapport aux incertitudes proposées
- Etalonnages également possible en Température, Electricité (tension, courant et résistance) et masse en Cofrac ou équivalent
- Gestion de parc global sur demande
- Equipe dédiée services (étalonnages, réparations, ajustages, maintenance préventive et curative, assistance technique…)
* Laboratoire DH-Kubler anciennement Laboratoire Desgranges&Huot
** Portées détaillées disponibles sur le site du COFRAC www.corfac.fr
Pour toutes informations sur le laboratoire et ses accréditations cliquez ici.