Manomètre numérique CPG1500

Le CPG1500 est un manomètre numérique fiable et convivial qui offre la polyvalence d’un manomètre analogique et l’extrême précision d’un instrument numérique de haute qualité.

Une multitude de manomètres sont disponibles sur le marché, mais comment choisir le bon pour une application donnée ? Pour certains utilisateurs, la principale préoccupation est simplement de s’assurer que la pression reste dans une certaine plage. Ces process nécessitent généralement un manomètre analogique de base. Il s’agit d’un instrument de pression peu coûteux, robuste, facile à utiliser et ne nécessitant pas de source d’énergie.

D’autres applications demandent un niveau de précision beaucoup plus élevé, pour des raisons de process ou de conformité/sécurité. Dans ces situations, la plupart des manomètres analogiques sont insuffisants, c’est là que les manomètres numériques peuvent se démarquer avec des précisions jusqu’à 0,025 % de l’étendue de mesure. L’avantage d’un affichage numérique, qui évite les problèmes de parallaxe et de mauvaise interprétation par l’utilisateur est indéniable. En outre, les manomètres numériques haut de gamme offrent une communication sans fil, essentielle pour la surveillance à distance et la mise en réseau numérique dans les usines intelligentes.

Le manomètre numérique WIKA CPG1500

Le manomètre numérique CPG1500 WIKA

Le manomètre numérique CPG1500 WIKA

Le CPG1500 possède la robustesse et l’intuitivité d’un manomètre analogique, et l’élève à un niveau que seul un calibrateur numérique peut égaler. Il fournit des lectures de pression avec une précision de 0.1 %, 0.05 % ou 0.025 % de la pleine échelle. Avec une plage de mesure de 0 à 10 000 bar (0 à 150 000 psi), ce manomètre numérique est entièrement compensé en température entre -10°C et 50°C.

Il possède également un agrément CSA pour une utilisation avec sécurité intrinsèque dans les zones dangereuses de classe 1, division 1, et est aussi approuvé par l’IECEx, l’ATEX et plusieurs autres organismes de normalisation. Avec une protection IP65, le CPG1500 offre fiabilité et durabilité dans des conditions de process extrêmes. Les parties en contact avec le produit sont en acier inox 316; un capuchon en caoutchouc (en option) offre une protection supplémentaire contre les chocs et les vibrations.

Cet instrument de pression à haute performance est conçu pour être à la fois un outil de dépannage et un dispositif d’étalonnage (certificats d’étalonnage disponibles). Il est idéal pour une utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière, la production d’électricité, les installations de maintenance et de service, et le secteur pharmaceutique.

Caractéristiques utiles et interface utilisateur intuitive

Un autre point fort du CPG1500 est sa flexibilité et sa facilité d’utilisation. Les opérateurs définissent le taux de mesure (d’échantillonnage) du manomètre numérique : Le taux typique est de trois valeurs mesurées par seconde, mais il peut atteindre 50 par seconde. Cet appareil mesure à la fois la pression relative et la pression absolue, ce qui permet aux utilisateurs de disposer d’un instrument polyvalent supplémentaire. La fonction MIN/MAX enregistre automatiquement les valeurs de pression les plus élevées et les plus basses, de sorte que ces informations essentielles puissent toujours être consultées en un seul coup d’œil.

L’écran de 5.5″ est réglable par rétro-éclairage et dispose d’un grand champ de texte pour une visualisation facile. Il comporte également un « bargraph » semi-circulaire qui fait penser à l’affichage de la pression d’un manomètre analogique. La lecture peut être en psi, bar ou 24 autres unités de pression. Les opérateurs ont également la possibilité de paramétrer leurs propres unités de mesure via le logiciel WIKA-Cal. Avec un boîtier pivotant à 330 degrés, le CPG1500 peut être installé pour une visualisation facile dans des endroits difficiles d’accès. Une autre caractéristique utile est un avertissement visuel sur l’écran lorsque :

  • La pression et la température sont en dehors des plages acceptables.
  • La mémoire de l’enregistreur est pleine à plus de 90%.
  • Il y a une erreur de l’instrument.
  • La pile est  < à 10%.

La communication à distance fonctionne par WIKA-Wireless en utilisant le Bluetooth, et les données de pression peuvent être enregistrées et transférées à une base de données pour une analyse en temps réel. WIKA-Cal propose également un étalonnage sur PC et la gestion des données d’étalonnage et des instruments dans une base de données SQL.

En tant que manomètre numérique, le CPG1500 utilise trois piles AA comme source d’énergie. Une fonction d’économie d’énergie met automatiquement l’appareil en mode veille lorsqu’il n’est pas utilisé. Ainsi, un jeu de piles peut durer de 2 000 à 2 500 heures. Une barre d’état indique la durée de vie restante des piles par incréments de 25 %.

WIKA : Leader mondial de la mesure de la pression

De nombreux facteurs doivent être pris en considération lors du choix d’un instrument de pression : Pression relative, pression différentielle ou pression absolue ? Un manomètre analogique ou numérique ? Remplissage de liquide ou à sec ? Quel matériau de boîtier ? Pour obtenir des informations personnalisées sur la manière de déterminer les bons instruments pour votre process particulier, contactez les experts en pression WIKA.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.