Le GLS-1000 de WIKA intègre le meilleur des deux mondes : la conception simple et le principe de fonctionnement de l’interrupteur à flotteur mécanique, mais avec une technologie de commutation numérique moderne. Pour encore plus de fonctionnalité, il peut être équipé d’une sonde de température. Cette solution innovante et économique est idéale pour mesurer le niveau et la température dans le réservoir de fluide d’un groupe hydraulique.
Les interrupteurs à flotteur sont les appareils incontournables pour mesurer les niveaux de liquide dans de nombreuses industries. Ces quelques composants (tube de guidage, flotteur, interrupteurs) en font le moyen le plus économique pour surveiller les seuils de niveaux. Les interrupteurs à flotteur, que l’on trouve couramment dans les centrales hydrauliques, les compresseurs et les systèmes de refroidissement, permettent de s’assurer qu’un process reçoit la bonne quantité de fluide ; si le fluide passe au-dessus ou en-dessous d’un niveau prédéterminé dans un réservoir, l’interrupteur s’arrête automatiquement pour éviter tout débordement ou fonctionnement à sec.
La légèreté des interrupteurs à flotteur
Le principe de fonctionnement de l’interrupteur à flotteur est aussi simple qu’efficace. Un flotteur muni d’un aimant intégré monte ou descend le long d’un tube de guidage en fonction du niveau de liquide d’un réservoir. Donc à des points de mesure définis, l’aimant déclenche un contact Reed hermétiquement fermé qui a une fonction normalement ouverte (NO) ou normalement fermée (NF). Comme c’est le champ magnétique du flotteur – et non le flotteur physique lui-même – qui est responsable de l’activation du commutateur mécanique, l’ensemble du fonctionnement est sans contact et donc sans tension.
L’interrupteur à flotteur est également un instrument de niveau très polyvalent. Il agit efficacement dans l’huile, l’eau, le diesel, les fluides frigorigènes et même les liquides mousseux. Et pour s’assurer que l’instrument soit optimisé en fonction de la densité, de la température de fonctionnement et d’autres caractéristiques d’un milieu particulier, le flotteur peut se décliner dans une variété de formes, de tailles et de matériaux.
Interrupteur à flotteur numérique : La même simplicité mais avec plus de fonctionnalités

Principe de construction et description de l’application d’un groupe hydraulique.
L’interrupteur à flotteur est entré dans le 21ème siècle. En effet, la version numérique conserve tous les avantages de la version conventionnelle et ajoute encore plus de polyvalence, à savoir la possibilité de traiter des signaux numériques.
Au lieu des contacts Reed classiques que l’on trouve dans un interrupteur à flotteur classique, la version numérique est équipée d’un capteur à semi-conducteur. Donc le champ magnétique de l’aimant du flotteur active ce capteur, ce qui entraîne une variation mesurable de la résistance. L’électronique de l’interrupteur va alors détecter et traiter cette variation de résistance pour générer un signal de commutation électrique.
Le signal numérique via la sortie de commutation PNP/NPN fournit un nombre illimité de cycles de commutation. Comme il n’y a pas de contacts mécaniques, comme c’est le cas avec les interrupteurs à flotteur conventionnels, le capteur à semi-conducteur ne subit pas d’usure.
Interrupteur à flotteur numérique dans un bloc d’alimentation hydraulique
Les groupes hydrauliques (HPP) sont des unités autonomes qui fournissent la puissance nécessaire pour faire fonctionner des presses, des ascenseurs, des outils et des machines industrielles de tous types. Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, les opérateurs doivent s’assurer que le niveau, la température et la pression du fluide sont tous dans les limites de fonctionnement prescrites. Donc pour un réservoir d’huile HPP, les mesures clés sont le niveau et la température.
Un interrupteur à flotteur numérique peut surveiller les niveaux limites d’un réservoir en temps réel pour éviter les effets néfastes d’une trop grande ou d’une trop petite quantité de liquide. Le capteur à semi-conducteur offre une fonction de commutation extrêmement fiable tout au long de sa longue durée de vie. Et avec l’ajout d’un RTD, les interrupteurs à flotteur numérique ont la capacité de surveiller à la fois le niveau et la température.
Interrupteur à flotteur numérique WIKA : un capteur robuste pour le niveau et la température

Interrupteur à flotteur type GLS-1000 avec technologie de commutation numérique
Avec son signal de sortie de commutation PNP/NPN, sa longue durée de vie et son excellente résistance aux chocs et aux vibrations, le régulateur de niveau numérique GLS-1000 de WIKA est une solution polyvalente, durable et économique pour surveiller les niveaux limites dans les réservoirs d’huile HPP et autres récipients.
Les raccords process, le tube de guidage et le boîtier sont entièrement en acier inox pour une longue durée de vie. Les flotteurs cylindriques ou sphériques sont fabriqués en 316 Ti (alliage d’acier inox) ou en Buna/NBR (caoutchouc nitrile), et sont disponibles dans une gamme de diamètres, hauteurs, pressions de service et températures moyennes. Le GLS-1000 peut aussi avoir jusqu’à quatre points de commutation PNP ou NPN. Et comme il a le même design et la même géométrie que les interrupteurs à flotteur mécaniques, les utilisateurs peuvent facilement remplacer leur interrupteur à flotteur classique par ce modèle numérique.
Pour plus de confort, le GLS-1000 peut être équipé d’une sonde de température sous la forme d’un thermomètre à résistance 2 fils Pt100 ou Pt1000. Étant donné qu’un réservoir d’huile HPP nécessite à la fois une surveillance du niveau et de la température, cette option « deux en un » permet d’économiser de l’espace, du temps d’installation et de l’argent.
L’électronique avancée du commutateur à flotteur à semi-conducteur ouvre également la porte à des fonctionnalités futures – capacités de diagnostic interne, options de paramétrage des capteurs, affichage de l’état de fonctionnement – qui ne sont actuellement disponibles que dans des technologies de mesure de niveau plus coûteuses telles que les radars à ondes guidées, les ultrasons ou les lames vibrantes. Les clients qui effectuent ce changement aujourd’hui sont prêts à intégrer la mesure de niveau numérique dans les process de fabrication automatisés de demain.
Bien sûr comme tous les détecteurs à flotteur, cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé dans des liquides chargés, trop visqueux, très abrasif ou ayant tendance à se cristalliser. Toutes ces conditions entravent la libre circulation du flotteur dans sa chambre.
Savez-vous quand il sera temps de remplacer le vôtre ?
Depuis sa fondation en 1946, WIKA est à l’avant-garde des progrès technologiques. En même temps, nous comprenons l’importance du résultat net et nous sommes fiers de concevoir et de recommander des solutions rentables pour nos clients. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos questions et commentaires sur notre gamme de solutions de surveillance de niveau, y compris pour savoir s’il est temps de remplacer votre interrupteur à flotteur reed classique par un modèle numérique.