L’institut allemand de normalisation (Deutsches Institut für Normung) a ouvert un nouveau chapitre : Sa norme DIN 16001 est la première norme au monde qui traite exclusivement des manomètres à haute pression. Conformément aux critères qui y sont décrits, WIKA est à l’avant-garde des fabricants, en lançant deux nouveaux instruments de mesure de ce type, les modèles PG23HP-P et PG23HP-S.
La sécurité est un facteur important dans les process, en particulier dans les plages de haute pression. Les manomètres à haute pression, en particulier, doivent supporter de lourdes charges afin de résister aux situations critiques. Jusqu’à présent, il n’existe pas de norme appropriée que les fabricants, les acheteurs ou les utilisateurs doivent suivre. En effet, la seule norme pour les instruments de mesure de pression mécaniques jusqu’à présent est la norme EN 837-1 et elle n’est valable que pour les pressions jusqu’à 1 600 bars inclus.

Le nouveau manomètre haute pression PG23HP-P est déjà fabriqué et qualifié conformément à la norme DIN 16001. La marque de limitation triangulaire dans la section image indique la valeur maximale de la limitation de pression continue.
Principales dispositions relatives aux manomètres à haute pression
Jusqu’à la publication de la norme DIN 16001, chaque fabricant pouvait construire ses manomètres à haute pression comme il le souhaitait et les commercialiser sans marquage. La nouvelle norme, initiée par des entreprises telles que WIKA, apporte désormais de la clarté. Elle s’appuie fortement sur la norme EN 837-1, définissant toutefois des critères spécifiques pour les manomètres à haute pression. Voici un aperçu des dispositions les plus importantes :
- La norme DIN 16001 est valable pour les instruments de mesure dont l’échelle est comprise entre > 1 600 bar et 10 000 bar (tailles nominales 100 et 160).
- Tous les manomètres à haute pression construits selon la norme DIN 16001 doivent également être fabriqués et qualifiés, sans exception, pour la catégorie de sécurité « S3 ». Pour ce faire, il faut un boîtier en verre sécurit feuilleté, une cloison de sécurité entre le système de mesure et le cadran et un fond arrière éjectable. Ainsi, en cas de panne, le personnel d’exploitation est protégé sur la face avant, car les fluides ou les composants ne peuvent être éjectés que par l’arrière du boîtier.
- La limitation continue de la pression des manomètres haute pression, conformément à la norme DIN 16001, se situe à 75 % de la valeur de la pleine échelle. Pendant de courtes périodes, les instruments peuvent être chargés jusqu’à la valeur complète de la pleine échelle. L’instrument ne doit pas être exposé à une pression supérieure à la valeur de la pleine échelle.
Qualification approfondie des manomètres à haute pression
WIKA a construit, qualifié et marqué de façon appropriée ses deux nouveaux manomètres haute pression conformément à la norme DIN 16001. La qualification est très étendue, notamment en raison des essais liés à la sécurité. Cela nécessite un équipement spécialisé, dont WIKA dispose.
Le modèle PG23HP-P se caractérise par des plages d’échelle allant jusqu’à 6 000 bar et une grande précision d’indication allant jusqu’à la classe 0,6 %. Sa stabilité de cycle de charge dépasse de loin les exigences minimales de la norme (10 000 cycles de charge à des pressions allant jusqu’à 5 000 bar, 5 000 cycles de charge à des pressions de 5 000 à 10 000 bar). Le modèle PG23HP-S est disponible avec des étendues de mesure allant jusqu’à 3 000 bar et une classe de précision de 1,6 %.
Note
De plus amples informations sur les modèles PG23HP-P et PG23HP-S sont disponibles sur le site web de WIKA. Des informations supplémentaires sur la norme DIN 16001 sont disponibles sur le site web de l’institut allemand de normalisation (Deutsches Institut für Normung – DIN).