Le choix d’un manomètre numérique peut s’avérer fastidieux si vous ne connaissez pas les différences entre tous les types de manomètres. Un manomètre numérique est défini ici comme tout appareil de mesure de pression qui indique la pression numériquement à l’aide d’un affichage électronique. Un manomètre numérique est présenté par opposition à un manomètre à cadran qui utilise un composant purement mécanique pour détecter et indiquer la pression. Les manomètres à cadran sont utilisés depuis longtemps dans l’industrie. Ils indiquent généralement la pression à l’aide d’un tube manométrique, qui est mécaniquement relié à un cadran et qui tourne sur une échelle circulaire graduée.

Ils sont conçus pour donner une indication visuelle locale de la pression dans un process, mais ne permettent généralement pas de transmettre la lecture. Ce type de manomètres à cadran mécanique peut convenir à votre application, mais ils présentent quelques inconvénients comme une usure mécanique, des cadrans difficiles à lire, une précision moindre (généralement de 1,0 % à 5,0 % de la pression de service) et une certaine sensibilité aux vibrations mécaniques. Leur avantage sera leur faible coût et le fait qu’ils ne nécessitent aucune alimentation et sont donc adaptés à une utilisation en toute sécurité dans des environnements dangereux.

Manomètre ou indicateur numérique?

Cet article explique certaines des raisons pour lesquelles un manomètre numérique peut être un meilleur choix pour votre application. Nous aborderons deux catégories et, pour les identifier, nous les appellerons « manomètre numérique » et  « indicateur de pression numérique ».

Manomètre numérique

Manomètre numérique CPG1500

Manomètre numérique CPG1500

Le manomètre numérique CPG1500 est un manomètre à cadran qui ressemble à un manomètre traditionnel dans le sens où il possède une connexion process intégrée et un boîtier rond avec un affichage sur l’avant. Cependant, il contient un capteur de pression et une électronique à la place du mécanisme, qui peut afficher numériquement une lecture de pression en haute résolution. L’écran peut être rétroéclairé et inclure diverses fonctions de collecte et d’affichage de données relatives à la pression, notamment l’enregistrement des données, l’affichage des valeurs min/max, les alarmes, la sélection des unités, la lecture de la température, la fonction de tare, etc. Profitant de l’électronique embarquée, le manomètre est également capable de transmettre des données à distance. Lorsque le manomètre doit être utilisé dans un environnement dangereux, des certifications de sécurité intrinsèque sont disponibles (ATEX). Ce type de manomètre numérique a généralement une classe de précision de 0,025 % à 0,1 % FS et les plages peuvent être aussi basses que 25cm d’eau à 10 000 bar.

Indicateurs numériques de pression

Indicateur de pression de précision type CPG2500

Ils peuvent également être capable de communiquer et d’afficher les lectures d’un ou plusieurs capteurs de pression montés à distance. Ils peuvent avoir une variété de fonctions qui dépassent les capacités des cadrans numériques décrits ci-dessus. Ils se connectent facilement à des systèmes externes pour l’échange de données par RS-232, IEEE-488, USB ou Ethernet. Les paramètres de ces appareils contrôlent l’apparence de l’affichage, la sélection des unités, les paramètres de transmission des signaux de pression, la résolution et les ajustements des autres fonctions liées à la pression. L’émulation des types de pression (absolu / relatif) peut être réalisée en utilisant un baromètre interne, et l’émulation de la pression différentielle en utilisant deux capteurs internes est possible dans certains modèles. Ce type de manomètre numérique est généralement équipé de transducteurs dans une classe de précision comprise entre 0,01% FS et 0,008% de la lecture, avec des plages aussi faibles que 25 mbar jusqu’à 700 bar.

Maintenant que les subtilités entre les manomètres numériques et les indicateurs de pression numériques n’ont plus de secret pour vous, nous allons tenter d’orienter votre choix vers la solution la plus appropriée en fonction de votre application.

Surveillance continue du process

Pour la surveillance directe d’un process continu en un seul point, un manomètre à cadran numérique est un bon choix. Un pipeline, un réservoir ou tout autre récipient sous pression contenant du liquide ou du gaz peut nécessiter une indication locale précise et à haute résolution de la pression. Un manomètre à cadran numérique peut être connecté directement au process à l’endroit qui nous intéresse. Les grands écrans numériques rétro-éclairés minimisent les erreurs de lecture. Les manomètres à cadran numériques peuvent également fournir une communication sans fil ou électronique pour la surveillance à distance ou la collecte de données.

Étalons de référence ou de transfert

Un indicateur de pression numérique peut être étalonné régulièrement à l’aide d’un étalon de laboratoire, puis utilisé comme « étalon de transfert » portable pour vérifier les relevés d’un étalon de terrain ou d’un calibrateur de pression portable. Un indicateur de pression numérique pourrait être la meilleure solution à utiliser dans cette application car ils sont généralement équipés de transducteurs de haute précision avec plusieurs gammes possibles, surtout s’ils sont équipés de capteurs interchangeables.

Les deux types de manomètre numérique peuvent être utilisés à des fins d’étalonnage. Cependant, pour l’étalonnage, une source de pression régulée doit être disponible ainsi qu’un moyen de lire la sortie de l’appareil testé. Si un manomètre mécanique est calibré, une simple comparaison des lectures suffit. Un manomètre à cadran numérique peut être équipé d’une pompe hydraulique ou pneumatique pour servir de source de pression. Cependant, il existe de nombreux calibrateurs de pression multifonctions pour le terrain qui intègrent la détection de la pression, la génération de la pression et la mesure du signal. Ces types de calibrateurs de pression portables sont utilisés pour l’étalonnage sur le terrain dans des environnements dangereux et non dangereux.

Applications des bancs d’essai

Les deux types de manomètres numériques peuvent être utilisés avec succès dans un banc d’essai ou d’étalonnage. En fonction des gammes qui doivent être testées ou calibrées et des préférences de conception, un banc d’essai peut prendre plusieurs formes. Un banc peut comprendre des manomètres à cadran numériques ou des indicateurs de pression numériques, en plus des instruments de mesure des signaux de process, des pompes à pression, des régulateurs de pression, des vannes et de l’intégration logicielle. Le banc d’essai présenté ici utilise plusieurs manomètres numériques de différentes gammes pour fournir un canal d’étalonnage discret pour le dispositif testé.

Après avoir pris en compte les différences entre les manomètres numériques et les diverses applications, voici les cinq principaux éléments à prendre en considération pour choisir un manomètre numérique :

  1. Portée et précision : Assurez-vous que la plage et la classe de précision que vous choisissez sont adaptées à votre application.
  2. Matériaux : Les matériaux de construction du manomètre numérique doivent être compatibles avec le média utilisé dans votre application.
  3. Caractéristiques : Examinez l’ensemble des caractéristiques pour vérifier si elles correspondent à vos attentes et à votre application. Vérifiez les caractéristiques telles que les protocoles de communication pour la surveillance à distance, la taille de l’écran numérique et des numéros, le rétro-éclairage, la surveillance min/max, l’enregistrement des données, etc.
  4. Environnement : L’indice de protection contre les intrusions (IP) et l’indice d’emplacement dangereux pour les environnements explosifs (Ex) doivent être compatibles avec votre application.
  5. Compatibilité de connexion : Les raccords à pression doivent être compatibles ou adaptables aux raccords process existants.

Vous l’aurez compris, il existe un grand nombre de solutions. Il en existe donc forcément une qui sera totalement adaptée à votre application. Nos experts en calibration sont à votre disposition pour en discuter avec vous.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.