Les fabricants de capteurs de pression utilisent différents termes pour dénommer différents types d’instruments de mesure, comme capteur de pression, transmetteur de pression, transducteur de pression, etc…

Chez WIKA, le terme “transmetteur de pression” est communément utilisé pour définir un capteur de pression équipé d’interfaces électrique et mécanique et délivrant un signal de sortie standardisé.

Le principe de fonctionnement d’un transmetteur de pression est le suivant : la pression du fluide à mesurer est guidée à travers un raccord process et s’applique à l’élément de mesure de pression interne. L’électronique interne convertit le signal brut du capteur en un signal filtré, amplifié, compensé en température et standardisé, comme par exemple le signal 4…20 mA. Ce signal de sortie est transmis via un connecteur standardisé ou un câble à une unité de traitement du signal.
Découvrez le transmetteur de pression pour application industrielle générale A-10.



34 Réponses à
  1. Mohamed

    Bonjour,
    je vous remercie pour cette explication,
    S # 0639110 et P # 0639080, ça veut dire quoi ?
    merci.

  2. Pierre Forestier

    Bonjour,
    Merci pour votre visite sur le blog WIKA et pour votre question.
    Les données S# et P# qui sont apposées sur les boîtiers des instruments de mesure de pression électronique correspondent aux informations suivantes:
    S# : numéro de série de l’instrument
    P# : code article de l’instrument

    nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

    Cordialement.
    Pierre Forestier

    • Orchidée bercia

      merci beaucoup pour l’explication

      • Mohamed

        Bonjour :
        Merci pour l’intérêt que vous portez à
        nos question.
        C’est qoui le MWP dans un transmetteur de pression ?
        Exemle on trouve sur la plaque signalétique MWP 30 Barg.
        Sincères salutations.

        • Sandrine Beaufils

          Bonjour,

          Nous sommes ravis de pouvoir répondre à vos questions, c’est la preuve que nos articles vous intéresse !
          MWP signifie Maximum Working Pressure, c’est à dire la pression maximum de fonctionnement du transmetteur. Au-delà de cette valeur vous risquez de détériorer le transmetteur et il ne sera plus en capacité de réaliser sa fonction.

          Très cordialement

          Philippe Bertrand

  3. samir

    bonjour , donc le transmetteur de pression ne donne aucune mesure .
    j’attends la réponse .

    • Sandrine Beaufils

      Bonjour,

      Merci pour votre question.
      Le transmetteur de pression effectue une mesure de pression et la fournit sous la forme d’un signal de sortie électrique proportionnel à la pression.
      Par exemple, pour un transmetteur doté d’une étendue de mesure 0 …. 10 bar et d’un signal de sortie 4…20 mA, la valeur du signal de sortie évoluera de façon linéaire entre 4 et 20mA selon la pression entre 0 et 10 bar.
      – Lorsque la pression sera nulle, le transmetteur délivrera un signal de sortie de 4 mA
      – Lorsque la pression sera de 10 bar, le transmetteur délivrera un signal de sortie de 20 mA.
      – pour une pression intermédiaire par exemple de 5 bar (milieu de l’étendue de mesure), le transmetteur délivrera un signal de sortie de 12 mA (milieu de l’échelle du signal de sortie 4/20 mA)

      Cordialement.
      Pierre Forestier

    • اميمة

      Svp que elle est la différence entre
      Capteur de pression et transmetteur de pression

      • Sandrine Beaufils

        Bonjour,

        Et merci pour l’intérêt que vous avez porté à notre article.
        Dans la mesure de pression électronique, un capteur convertit la quantité physique de « pression » en un signal électrique. Ce signal représente la mesure de la pression appliquée ou de la variation de pression.
        La liste suivante indique les technologies de capteurs de pression que WIKA utilise dans ses transmetteurs, transducteurs et capteurs :
        – Capteur céramique à couche mince
        – Capteur LVDT (Linear Variable Differential Transformer)
        – Capteur piézorésistif
        – Capteur à couche mince

        Chez WIKA, le terme “transmetteur de pression” est communément utilisé pour définir un capteur de pression équipé d’interfaces électriques et mécaniques et délivrant un signal de sortie standardisé.

        J’espère que cette réponse vous pportera tous les éclaircissements attendus.

        Très cordialement

        Philippe Bertrand

  4. Amal

    Je veux savoir le principe de fonctionnemet du transmetteur comment il fait convertir une valeur de pression a une valeur de tension ou de courant

    • Sandrine Beaufils

      Bonjour,

      Je vous remercie pour votre question.

      Le transmetteur est équipé d’un capteur composé d’une membrane sur laquelle sont placées des résistances formant un pont de Wheatstone.
      Sous l’action de la pression mesurée, cette surface se déforme géométriquement créant une variation de la valeur de résistance. C’est cette valeur de résistance qui est ensuite amplifiée et transformée en signal de sortie en courant ou en tension.

      Des capteurs piézo-résisitifs peuvent également être utilisés. Dans ce cas, c’est une membrane équipée de matériaux semi-conducteurs qui va délivrer une variation de résistance sous l’effet de la déformation de celle-ci. C’est l’effet piézo-résistif qui est basé sur la variation de résistance des matériaux semi-conducteurs causés par l’étirement et la compression.

      En espérant avoir répondu au mieux à votre question,

      Cordialement

      Philippe Bertrand

  5. Hadji

    Merci. J’ai une question
    Esque je peux utiliser un transmetteur de pression pour commander une pompe par un variateur de vitesse pour avoir un débit variable suivant la pression des conduites. Merci d’avance

    • Sandrine Beaufils

      Bonjour Monsieur,

      Un transmetteur de pression vous permettra de remonter la valeur de pression dans les conduites via un signal analogique 0-10V ou 4-20mA.
      Ce signal de sortie devra être par la suite traité par la partie commande du variateur de vitesse qui pilotera la pompe .

      En esperant avoir répondu à votre question,

      Cordialement,

      Philippe Bertrand

  6. moussaoui farouk

    bonjour;
    j’ai un cours à donner justement sur l’instrumentation et métrologie et je voudrais savoir si on fait étalonnage pour les transmetteurs de pression et quelle est la procédure?
    CORDIALEMENT

  7. Hamza Hamame

    Bonjour,

    Je voulais savoir si la valeur de pression peut changer si on a une variation de température et une variation de produit ( eau, huile …) ?

    Si oui, comment vous avez pu standardisé ces paramètres là ?

    Si non, c’est quoi les plages de variations de température et comment on a réglé le changement de paramètre si on a beaucoup des produits différents qui passent par le capteur ?

    Bonne réception et merci de me répondre au plus vite c’est vraiment urgent.

    Cordialement,

    • Sandrine Beaufils

      Bonjour,

      Tout d’abord nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre blog.
      Une variation de produit circulant dans le capteur n’aura pas d’influence sur la valeur de pression mesurée par celui-ci.
      Par contre la variation de température du fluide a un effet direct sur la précision de la valeur mesurée par le capteur.
      Dans les notices techniques de chaque produit WIKA, vous trouverez des informations indiquant l’effet de la température sur la précision du capteur.
      Par exemple, sur la notice technique de notre transmetteur de pression type S-20 accessible avec le lien suivant : https://www.wika.com/fr-fr/capteurs_de_pression.WIKA vous trouverez un abaque qui montre la relation entre la température du fluide et l’erreur de précision additionnelle qui en découle.

      Très cordialement

      Philippe Bertrand

  8. ikram

    bounjour , je veux connaitre les applications des transmetteurs de pression ..merci

    • Sandrine Beaufils

      Bonjour,

      Tout d’abord merci pour l’intérêt que vous portez à l’article.
      Un transmetteur de pression peut être utilisé dans de multiples applications dans lesquelles il est nécessaire de mesurer la pression d’un fluide liquide ou gazeux.
      Les transmetteurs de pression sont utilisés régulièrement dans des équipements pour des fonctions de régulation, de surveillance, de contrôle, de sécurité,…
      Les secteurs d’activités utilisant des transmetteurs de pression sont très vastes, vous trouverez sur notre site web les principaux domaines d’applications.
      Pour plus d’informations sur ces applications ou sur nos différents capteurs de pression, n’hésitez pas à contacter WIKA.

      Très cordialement

      Phlippe Bertrand

  9. Youssef

    Bonjour

    Quelle sont les symptomes d’un transmetteur de pression defaillant ou hors service sur un systeme de stabilisateur hydraulique avec 4 pieds et un transmetteur par pieds.
    Le transmetteur de pression est-il un organe de securite
    Quel est equivalent avez vous avec d’un MBS 3050 060G3582.

    Cordialement

  10. lazhar

    BON SOIR
    mon question
    Quelle est la difference entre indicateur de pression et transmetteur de pression

    • Sandrine Beaufils

      Bonjour,

      Tout d’abord merci pour l’intérêt que vous portez à nos articles.
      Pour répondre à votre question, grâce à un indicateur de pression, vous allez pouvoir lire la pression mesurée directement sur un cadran, par exemple un manomètre.
      Un transmetteur de pression mesure la pression et envoie un signal électrique de types 4…20mA, 0…10V ou autres qui sera traité par une partie commande pour agir sur le process de l’équipement. Vous pourrez également visualiser cette pression avec un afficheur digital. Toutefois un transmetteur de pression nécessite toujours une alimentation électrique, alors qu’un indicateur de pression non.

      J’espère que cette explication vous convient. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas aussi à utiliser le tchat sur notre site web. Un de nos spécialistes vous répondra en direct.

      Très cordialement
      Philippe Bertrand

  11. khettar kamel

    Bonjour,

    je serai très reconnaissant si vous pouvez me répondre sur ces 2 questions :
    1-quelle est la différence entre un convertisseur de pression et un transmetteur de pression.
    2-pouvez-vous me proposé une périodicité d’étalonnage, 3 mois, 6 mois ou une année.

    cordialement

    • Sandrine Beaufils

      Bonjour Monsieur Khettar,

      Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à nos articles.
      Voilà les réponses à vos questions :
      1 – Le terme convertisseur de pression est utilisé pour convertir une unité de pression (de bar en PSI par exemple), mais nous n’utilisons pas ce terme pour un équipement de mesure.
      Un transmetteur de pression est un capteur qui, doté d’une électronique embarquée, compense les écarts de linéarité ainsi que les erreurs de température, et fournit des données de mesure sous la forme de signaux (exemple 4-20 mA).
      Plus communément, un transmetteur est un capteur de pression équipé d’interfaces électriques et mécaniques, délivrant un signal de sortie standardisé.

      2 – En tant que constructeur, nous préconisons une périodicité d’étalonnage de 1 an (6 mois en cas d’utilisation intensive dans un process critique).

      Nous espérons avoir répondu au mieux à vos interrogations,

      Bien cordialement
      Nicolas Chevin
      Spécialiste calibration WIKA

  12. Mohammed BERRABHI

    Bonjour,

    Je suis à la recherche d’un transmetteur de pression WIKA A-10000 mais je le trouve pas du tout.
    Est ce qu’il y a un moyen pour le replacer par un autre transmetteur équivalent ?
    Merci d’avance pour vos conseils.

    Très cordialement

    • Betty Pic

      Bonjour,
      Merci pour votre question. Le transmetteur WIKA A-10000 existe bel et bien mais il s’agit en fait d’un matricule spécifique que nous utilisons pour certaines versions spéciales du modèle A-10 lorsque les modifications apportées à celui-ci s’éloignent significativement des spécifications des A-10 standards.
      Sur l’étiquette de tous les transmetteurs de pression WIKA se trouve une mention P# suivie d’un numéro ; je vous propose de contacter nos conseillers technico-commerciaux au 0 820 95 10 10 (0,15 cts/mn) et de leur communiquer ce numéro à partir duquel ils pourront identifier précisément le type d’instrument auquel ce numéro correspond et ainsi vous faire vous proposer la meilleure solution commerciale.
      A titre d’information, il n’est pas rare que ces versions A-10000 aient été développées spécifiquement pour un client fabricant de machines/d’équipements techniques et qu’il y ait une exclusivité de fourniture pour ce client. Dans ce cas, il faudra probablement s’adresser à ce fabricant pour obtenir un instrument de remplacement. Ce sont nos collègues du service commercial qui pourront vous renseigner sur cette éventuelle restriction lors de votre consultation.

      Bien Cordialement
      Pierre Forestier

  13. Elhilali Radouane

    Bonjour Merci pour vos informations

    j’aimerai bien savoir quel ‘est la technologie utilisé pour la mesure de la pression dans un conduit de vapeur,
    merci d’avance.

    • Betty Pic

      Bonjour,

      Merci pour votre message.
      Pour mesurer la pression de vapeur, il n’y a pas forcément une technologie spécifique à utiliser. On peut utiliser un manomètre mécanique, un transmetteur/capteur de pression électronique, cela dépend de ce que l’on veut faire, par exemple si l’on veut avoir une indication locale (donc plutôt un manomètre) ou renvoyer un signal 4/20 mA quelque part (dans ce cas, plutôt un capteur de pression).
      Le type d’instrument à retenir dépendra donc de cela, mais aussi de la température de la vapeur. Les instruments de mesure quels qu’ils soient ont des limites de température admissible qu’il ne faut pas dépasser. Ces limites sont variables selon les modèles en fonction de la construction, des matériaux utilisés.

      Cordialement,
      Pierre Forestier

  14. salah

    bonjour ,j’ai un question c’est quoi la différence entre un conditionneur et un transmetteur, et quoi la différent entre un conditionneurs d’un capteur actif et d’un capteur passif.

    • Betty Pic

      Bonjour, merci pour votre commentaire.
      Un conditionneur permet d’amplifier et de conditionner un signal de sortie de quelques mV en signal de sortie industriel « standard » tels que par exemple 4/20 mA ou 0/10 V qui sont les plus courants.
      Les capteurs de pression que nous commercialisons délivrent pour la plupart d’entre eux un signal déjà amplifié et conditionné, par exemple 4/20 mA ou 0/10 V, ne nécessitant donc pas de conditionneur.
      Cordialement.
      Pierre Forestier

  15. Karl

    Bonjour à vous. SVP j’aimerais me procurer le transmetteur WIKA 0-0,6 bar de référence SH 260HOUYPH7718183; 03 pièces.
    Cordialement


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.