Après avoir fait un tour d’horizon des solutions existantes chez WIKA pour la mesure de pression, GUY Deiber nous explique ce que WIKA propose en terme de nouveaux instruments :
Quelle est l’apport de WIKA dans la démarche de l’industrie 4.0 ?
WIKA travaille dans 2 directions parfaitement complémentaires pour concrètement améliorer les performances des équipements industriels et augmenter la disponibilité desdits équipements : l’interface de communication IO-Link pour les installations industrielles utilisant des capteurs filaires et l’IIoT et les capteurs wireless avec notamment l’exploitation du protocole LoRaWAN pour aller chercher des informations additionnelles sur le comportement des équipements.
Qu’est-ce que l’IO-Link apporte de plus à l’industrie ?

Capteur de pression IO-Link A-1200
L’IO-Link est une interface de communication dans le domaine de l’automatisation industrielle // construction de machines. Les principaux fournisseurs de technologie d’automatisation se sont réunis pour former le « consortium IO-Link » et ont défini cette nouvelle interface. Elle peut être utilisée pour échanger des informations sur la ligne de signal déjà existante jusqu’au niveau du terrain, en utilisant un protocole série. L’avantage est que, par exemple dans le cas d’un pressostat, la communication bidirectionnelle est possible via la connexion à 3 fils déjà existante. Le protocole standardisé IO-Link permet d’obtenir les valeurs de mesure analogiques ou numériques, les paramètres de configuration et des informations de diagnostic. Nous sommes pleinement investis dans le développement de l’IO-Link, et à ce titre nous avons lancé pas moins de 3 nouveaux modèles de capteurs de pression et pressostats électroniques proposant la communication IO-Link en moins d’un an.
Et les capteurs wireless, que faut-il en dire ?
Cela fait déjà plusieurs années que WIKA propose des instruments faisant de l’acquisition de données que l’on peut rapatrier à distance par Bluetooth ; c’est notamment le cas du manomètre numérique de précision CPG1500.
Mais la démarche « wireless » a maintenant pris une toute autre ampleur avec l’IIoT. L’IIoT est la version Industrielle de l’IoT, l’Internet of Things, et par ailleurs un des pivots de l’industrie 4.0. C’est d’abord l’illustration concrète et précise du concept de maintenance prédictive, un des intérêts majeurs légitimant la mise en place de l’IoT dans le milieu industriel : on cherche à obtenir des informations complémentaires dans le but de surveiller un équipement technique pour en optimiser le fonctionnement et la disponibilité. Pour faciliter à la fois l’intégration sur l’équipement et la transmission des valeurs de mesure, la solution d’appareils dotés d’une pile pour devenir autonomes et d’un système « wireless » de communication sans fil paraît de loin la plus pertinente.
Pourquoi vous concentrer principalement sur la connectivité LoRa ?
Pour les applications relevant de l’instrumentation, la technologie LoRa/LoRaWAN semble pourtant relever du meilleur compromis. LoRa est une modulation radio et LoRaWAN le protocole qui lui est associé. LoRaWAN a été pensé spécialement pour l’internet des objets industriels. C’est un protocole extensible, bidirectionnel (communication en émission et en réception), à ultra-longue portée (coûts minimaux d’infrastructure par km2 couvert), opérant sur des réseaux aussi bien publics que privés et typiquement sur des bandes radio sans licence (modulation LoRa : 868 Mhz). LoRaWAN est peu gourmand en énergie et parfaitement adapté à la remontée de 30 à 3000 octets de données utiles par jour. Et c’est là où réside la bonne compatibilité avec l’instrumentation ; dans l’industrie, les capteurs utilisés émettent le plus souvent une faible quantité d’informations : valeurs de mesure de pression, de température, niveau, force, …, la quantité de données est toutes proportions gardées modeste.
WIKA a commencé il y a déjà quelques années à étudier les différentes pistes possibles pour associer de nouvelles fonctions communicantes et potentiellement nomades aux instruments de mesure. Concrètement, cela s’est traduit en 2018 par l’acquisition de la startup IDOSENS, société située à Grenoble et spécialisée dans le développement de produits connectés LoRa. L’IIoT et LoRa constituent maintenant un projet stratégique de développement pour le groupe WIKA. Des développements produits sont en cours, les tests en partenariat avec des industriels également. Au gré des besoins des industriels, l’idée est d’aller plus loin que la simple fourniture d’instruments de mesure connectés en LoRa. L’offre se construit et des lancements prendront forme concrète à partir du 1er semestre 2020.
Bien sûr, nos experts produits restent à votre disposition pour plus de renseignements sur ces nouvelles technologies.