Presque tout le monde utilise les termes » transducteur de pression » et » transmetteur de pression » de manière interchangeable, mais les deux appareils ne sont pas techniquement identiques. Un transducteur de pression convertit la pression en un signal électronique, tandis qu’un transmetteur de pression amplifie, modifie et envoie également ce signal. Indépendamment de ces différences, l’important est d’avoir le bon signal de sortie.
De nombreux fabricants et utilisateurs ne font pas la différence entre les transducteurs de pression et les transmetteurs de pression. Toutefois, ces deux types d’instruments de pression ne sont pas techniquement identiques.
Fondamentalement, un transducteur mesure la pression, la charge, la force ou d’autres états, et convertit la lecture en un signal électronique. Un transmetteur convertit également une lecture en un signal électronique, mais il amplifie, modifie et envoie ensuite ce signal à un récepteur.
Comparaison des transducteurs et des transmetteurs de pression
Dans un transducteur de pression (comme le TTF-1 WIKA), un capteur de pression à couche mince ou piézorésistif est monté sur un raccord process. Le transducteur convertit la pression en un signal de sortie électronique analogique, généralement en millivolt par volt. Ces signaux ne sont pas linéarisés ou compensés en température.
Un transmetteur de pression (comme le S-20 WIKA) possède des circuits supplémentaires qui linéarisent, compensent et amplifient le signal d’un transducteur. Les différents types de signaux sont généralement des signaux de tension (par exemple, 0 à 5 ou 0 à 10 volts), de milliampères (par exemple, 4 à 20 milliampères) ou numériques. L’instrument peut alors transmettre le signal à un récepteur à distance.
De nombreux transmetteurs de pression offrent une variété d’options d’étalonnage, y compris le réglage de la vitesse de rotation et le réglage du zéro/de la portée. Les émetteurs intelligents peuvent être calibrés, testés et réinitialisés à distance à l’aide d’un réseau de bus.
Transducteur ou transmetteur de pression : Lequel choisir ?
Malgré les différences entre les deux types d’instruments, peu importe comment les gens l’appellent ou lequel ils utilisent. Le plus important est de savoir si l’appareil convient à une application particulière et s’il offre la puissance nécessaire. La précision, l’étendue de mesure, la température de fonctionnement et le fluide sont tous des facteurs déterminants dans le choix de l’instrument de pression adapté à une application donnée.
En ce qui concerne le signal de sortie, voici quelques facteurs à prendre en compte :
- Les sorties mV typiques n’ont pas de caractérisation de température
- Un signal de courant est plus insensible aux interférences et au bruit qu’un signal de tension
- Un signal de courant peut également aller plus loin
- Un signal analogique n’est que la lecture de la pression
- Un signal numérique permet à un utilisateur de recueillir plus d’informations et d’autres variables en plus de la pression
- La carte d’entrée de nombreux systèmes de commande n’accepte que des signaux amplifiés
L’essentiel : Obtenez le dispositif de pression dont vous avez besoin, quel que soit son nom. Pour obtenir des conseils d’experts sur les meilleurs capteurs à utiliser pour votre application particulière, contactez les professionnels de la mesure de pression.

Je voudrai bien avoir des catalogues sur les transducteurs,les pressostats,les capteurs de pression.
Ainsi que les prix
Cordialmente
João Mavungu
Bonjour
Merci pour votre demande, veuillez trouver le lien de notre catalogue général, ICI, qui reprend tous les produits de la gamme WIKA, dont les capteurs, transmetteurs et pressostats.
N’hésitez pas à consulter notre site internet https://www.wika.com/fr-fr/page_d_accueil.WIKA à la rubrique pression pour découvrir nos différentes solutions de mesure.
Pour toute offre de prix, je vous invite à consulter notre boutique en ligne https://www.wika.com/fr-fr/page_d_accueil.WIKA et ainsi paramétrer l’instrument que vous souhaitez ou à contacter directement le service commercial par téléphone au 0 820 95 10 10 (0,15 cts/mn) ou par email à l’adresse [email protected] avec les spécifications de l’instrument de mesure que vous souhaitez.
Bien cordialement
Betty Pic