La communication à l’ère de la numérisation devient de plus en plus rapide et complexe. Les tablettes offrent aux utilisateurs une nouvelle mobilité et avec les « apps » une source inépuisable d’outil pratique. Les utilisateurs utilisent également de plus en plus de logiciel pour traiter leurs données personnelles et professionnelles afin de tirer le meilleur parti des informations numériques.
Les signaux télétransmis, tels que le Bluetooth, permettent un fonctionnement sans fil optimal. Nous les retrouvons également dans des laboratoires d’étalonnage de pression. Les instruments dans le domaine de la pression, par exemple, nécessitent un étalonnage périodique pour garantir leur précision. Les étalons tels que les balances manométriques (balances à poids mort) offrent la plus grande précision possible.
L’étalonnage au moyen de balances manométrique
Pour obtenir une pression exacte avec un équilibrage de la pression, les masses sont placés sur un ensemble piston-cylindre avec une certaine surface définie, la pression est appliquée (sous le piston) jusqu’à ce que ce dernier remonte (en sortant de son support). En état d’équilibre, lorsque le piston est flottant et sans mouvement vertical, le poids des masses associé à celui du piston, multipliée par la gravité locale, produit une force exactement égale à la force produite par la pression (à l’intérieur de la balance) agissant contre la surface déterminée du piston.
La précision de la pression dépend donc de la surface et de la force utilisée. Afin d’atteindre une précision maximale, il est nécessaire de compenser mathématiquement les perturbations qui affectent la surface ou la force. Ces perturbations peuvent être provoquées par la température ambiante, la pression atmosphérique, l’humidité et la température du piston si elles n’ont pas exactement leur valeur de référence. À l’ère analogique, ces facteurs n’ont pas été calculés. Les utilisateurs ont appliqué des tableaux Excel de conversion pour annoncer que telle masse génère telle pression. L’introduction de systèmes informatisés dans l’étalonnage signifie une avancée énorme. Ces systèmes vérifient maintenant tous les facteurs et calculent la pression de la balance avec précision à chaque instant.

Terminal d’étalonnage CPU6000
La transmission radio associée à une tablette offrent une flexibilité maximale.
Pour tirer parti des technologies modernes telles que les tablettes et le Bluetooth pour l’optimisation du traitement des données d’un étalonnage, WIKA a développé le nouveau système CPU6000. La tablette, avec l’application téléchargée en est son « centre opérationnel ». L’utilisation du sans-fil offre à l’utilisateur une flexibilité maximale.
Les données des échelles de pression standard de tous les fabricants peuvent être téléchargées sur une page Web. Les informations pertinentes dans cette base de données comprennent la section du piston, le coefficient de température, la densité des masses, le coefficient de déformation et la densité du fluide utilisé. Après un réétalonnage des instruments, leurs paramètres sont mis à jour immédiatement sur le site. L’utilisateur a seulement à entrer quelques informations comme la gravité locale (le G local).
Les données des paramètres variables pour le calcul final des masses sont fournis par deux CalibratorUnits différents: Le « Sensorbox » monté sur la balance, fournit des informations sur la température du piston et l’état flottant des masses. La « Station météo » mesure la pression atmosphérique et l’humidité. Ces valeurs sont transmises via Bluetooth sur la tablette. Le calcul pour connaître la masse requise pour la génération de pression est simplifié par un écran tactile qui remplace le clavier conventionnel.

L’application Ipad CPB-CAL
La tablette permet de faire les calculs à distance de plusieurs balances de pression simultanément. L’utilisateur n’est plus « bloqué » à côté de sa balance. La «Station météo» s’utilise pour l’ensemble du laboratoire, les données météorologiques peuvent être utilisées pour tout autre instrument, ce qui réduit les coûts pour le laboratoire.
Ce type de communication dans le domaine de l’étalonnage avec les balances de pression signifie une amélioration substantielle en termes de productivité et de qualité. Toutes les données sont transmises à un PC pour traitement à l’aide du logiciel WIKA-CAL. Le certificat émis indique non seulement la précision de l’instrument sous test, mais également toutes les données de mesure sous-jacentes.
Utilisation multiple des informations enregistrées
Les informations de la « Station météo » peuvent être appliquées de différentes manières, par exemple pour les contrôleurs de pression qui accèdent à ces données via Bluetooth, peuvent passer de la pression absolue à la pression relative.
Les nouvelles technologies de communication permettent une grande amélioration de l’efficacité des processus d’étalonnage.
Pour toutes informations complémentaires rendez-vous sur notre site